HINWEIS

Wenn bei einem Typkonvertierungsoperator der Operandenwert außerhalb des Wertebereichs
des Zieldatentyps liegt, ist die Ergebnisausgabe vom Prozessortyp abhängig und damit
undefiniert. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn ein negativer Operandenwert
von LREAL in den Zieldatentyp UINT konvertiert wird.
Bei der Typkonvertierung von größeren auf kleinere Typen können Informationen verloren gehen.
Die Operatoren konvertieren Zeitangaben (TIME oder LIME) in den angegebenen Datentypen und geben diesen typkonvertierten Wert zurück.
Aufrufsyntax
<variable name> := <time conversion operator> ( <operand> ); <operand> = <variable name> | <literal>
Operatoren
TIME_TO___UXINT TIME_TO___XINT TIME_TO___XWORD TIME_TO_BIT TIME_TO_BOOL TIME_TO_BYTE TIME_TO_DATE TIME_TO_DINT TIME_TO_DT TIME_TO_DWORD TIME_TO_INT TIME_TO_LDATE TIME_TO_LDINT TIME_TO_LINT TIME_TO_LREAL TIME_TO_LTIME TIME_TO_LTOD TIME_TO_LWORD TIME_TO_REAL TIME_TO_SINT TIME_TO_STRING TIME_TO_TOD TIME_TO_UDINT TIME_TO_UINT TIME_TO_ULINT TIME_TO_USINT TIME_TO_WORD TIME_TO_WSTRING LTIME_TO___UXINT LTIME_TO___XINT LTIME_TO___XWORD LTIME_TO_BIT LTIME_TO_BOOL LTIME_TO_BYTE LTIME_TO_DATE LTIME_TO_DINT LTIME_TO_DT LTIME_TO_DWORD LTIME_TO_INT LTIME_TO_LDATE LTIME_TO_LDINT LTIME_TO_LINT LTIME_TO_LREAL LTIME_TO_LTOD LTIME_TO_LWORD LTIME_TO_REAL LTIME_TO_SINT LTIME_TO_STRING LTIME_TO_TIME LTIME_TO_TOD LTIME_TO_UDINT LTIME_TO_UINT LTIME_TO_ULINT LTIME_TO_USINT LTIME_TO_WORD LTIME_TO_WSTRING
In boolesche Werte konvertieren
Genau dann, wenn der Operandenwert als "0" interpretiert werden kann, wird vom Operator
ein FALSE zurückgegeben.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
In einen String konvertieren




HINWEIS

Stringmanipulation bei Konvertierung nach STRING oder WSTRING
Bei einer Typkonvertierung nach STRING oder WSTRING wird der getypte Wert als Zeichenfolge linksbündig abgelegt und bei Überlänge abgeschnitten.
Deklarieren Sie deshalb die Rückgabevariablen für die Typkonvertierungsoperatoren
<>_TO_STRING und <>_TO_WSTRING ausreichend lang, so dass die Zeichenfolge ohne Manipulation Platz findet.
|
|
|
|
|
|
Beispiele
Implementierungssprache ST
FUNCTION_BLOCK FB_ConvertTimeAndDate VAR_INPUT END_VAR VAR_OUTPUT END_VAR VAR ltReturn_1: LTIME; lwReturn_2: LWORD; rReturn_3: REAL; strReturn_4: STRING; timReturn_5: TIME; todReturn_6: TIME_OF_DAY; uliReurn_7: ULINT; wstrReturn_8: WSTRING; wstrReturn_80: WSTRING; uliReurn_70: ULINT; todReturn_60: TIME_OF_DAY; timReturn_50: TIME; strReturn_40: STRING; rReturn_30: REAL; lwReturn_20: LWORD; ltReturn_10: LTIME; ltReturn_11: LTIME; lwReturn_21: LWORD; rReturn_31: REAL; strReturn_41: STRING; timReturn_51: TIME; todRedurn_61: TIME_OF_DAY; uliReurn_71: ULINT; wstrReturn_81: WSTRING; ltReturn_12: LTIME; xReturn_9: BOOL; xReturn_90: BOOL; xReturn_91: BOOL; xReturn_92: BOOL; dateReturn_6: DATE; timReturn_60: TIME; wReturn_61: WORD; todReturn_61: TIME_OF_DAY; END_VAR ltReturn_1 := DT_TO_LTIME(DT#2019-9-9-23:59:59); ltReturn_10 := DT_TO_LTIME(DT#1970-1-1-0:0:0); ltReturn_11 := DT_TO_LTIME(DT#1970-1-2-0:0:1); ltReturn_12 := DT_TO_LTIME(DT#1970-1-3-12:30:30); lwReturn_2 := TIME_TO_LWORD(T#5D4H2M3S2MS); lwReturn_20 := TIME_TO_LWORD(T#0D0H0M0S0MS); rReturn_3 := TIME_TO_REAL(T#5D4H2M3S2MS); rReturn_30 := TIME_TO_REAL(T#0D0H0M0S0MS); strREturn_4 := TIME_TO_STRING(T#5D4H2M3S2MS); strREturn_40 := TIME_TO_STRING(T#0D0H0M0S0MS); timReturn_5 := TOD_TO_TIME(TOD#23:59:59.999); timReturn_50 := TOD_TO_TIME(TOD#0:0:0.000); timReturn_51 := TOD_TO_TIME(TOD#0:0:0.001); dateReturn_6 := TOD_TO_DATE(TOD#23:59:59.999); timReturn_60 := TOD_TO_TIME(TOD#0:0:0.000); wReturn_61 := TOD_TO_WORD(TOD#0:0:0.001); uliReurn_7 := DATE_TO_ULINT(D#2019-9-9); uliReurn_70 := DATE_TO_ULINT(D#1970-1-1); uliReurn_71 := DATE_TO_ULINT(D#1970-1-2); wstrReturn_8 := DATE_TO_WSTRING(D#2019-9-9); wstrReturn_80 := DATE_TO_WSTRING(D#1970-1-1); wstrReturn_81 := DATE_TO_WSTRING(D#1970-1-2); xReturn_9 := DATE_TO_BOOL(D#2019-9-9); xReturn_90 := DATE_TO_BOOL(D#1970-1-1); xReturn_91 := DATE_TO_BOOL(D#1970-1-2); xReturn_92 := DATE_TO_BOOL(D#1970-1-3);


Implementierungssprache FUP