HINWEIS

Stringmanipulation bei Konvertierung nach STRING oder WSTRING
Bei einer Typkonvertierung nach STRING oder WSTRING wird der getypte Wert als Zeichenfolge linksbündig abgelegt und bei Überlänge abgeschnitten.
Deklarieren Sie deshalb die Rückgabevariablen für die Typkonvertierungsoperatoren
<>_TO_STRING und <>_TO_WSTRING ausreichend lang, so dass die Zeichenfolge ohne Manipulation Platz findet.
Die Operatoren konvertieren einen booleschen Wert in den angegebenen Datentypen und geben einen typkonvertierten Wert zurück.
Aufrufsyntax
<variable name> := <BOOL to operator> ( <operand> ); <operand> = <variable name> | <literal>
Operatoren
BOOL_TO___UXINT BOOL_TO___XINT BOOL_TO___XWORD BOOL_TO_BIT BOOL_TO_BYTE BOOL_TO_DATE BOOL_TO_DINT BOOL_TO_DT BOOL_TO_DWORD BOOL_TO_INT BOOL_TO_LDATE BOOL_TO_LDT BOOL_TO_LINT BOOL_TO_LREAL BOOL_TO_LTIME BOOL_TO_LTOD BOOL_TO_LWORD BOOL_TO_REAL BOOL_TO_SINT BOOL_TO_STRING BOOL_TO_TIME BOOL_TO_TOD BOOL_TO_UDINT BOOL_TO_UINT BOOL_TO_ULINT BOOL_TO_USINT BOOL_TO_WORD BOOL_TO_WSTRING
Wenn der Operandenwert TRUE ist, werden folgende getypten Werte zurückgegeben:
-
BOOL_TO_DATE:D#1970-1-1 // The zeroth bit is set, but does not effect the display. -
BOOL_TO_DT:DT#1970-01-01-0:0:1 -
BOOL_TO_LTIME:LTIME#1NS -
BOOL_TO_REAL:'1' -
BOOL_TO_STRING:'TRUE' -
BOOL_TO_TOD:TOD#0:0:0.001 -
BOOL_TO_TIME:T#1MS -
BOOL_TO_WSTRING:"TRUE"
Wenn der Operandenwert FALSE ist, werden folgenden getypten Werte zurück gegeben:
-
BOOL_TO_DATE:D#1970-1-1 -
BOOL_TO_DT:DT#1970-01-01-00:00:00 -
BOOL_TO_LTIME:LTIME#0NS -
BOOL_TO_REAL:'0.0' -
BOOL_TO_STRING:'FALSE' -
BOOL_TO_TOD:TOD#0:0:0 -
BOOL_TO_TIME:T#0MS -
BOOL_TO_WSTRING:"FALSE"
Beispiele
Implementierungssprache ST
FUNCTION_BLOCK FB_ConvertFromBool VAR VAR uxiReturn_1: __UXINT; uxiReturn_10: __UXINT; iReturn_2: __XINT; iReturn_20: __XINT; xwReturn_3: __XWORD; xwReturn_30: __XWORD; bitReturn_4: BOOL; bitReturn_40: BOOL; bReturn_6: BYTE; bReturn_60: BYTE; dateReturn_7: DATE; dateReturn_70: DATE; dtReturn_8: DATE_AND_TIME; dtReturn_80: DATE_AND_TIME; diReturn_9: DINT; diReturn_90: DINT; dtReturn_10: DATE_AND_TIME; dtReturn_100: DATE_AND_TIME; dwReturn_11: DWORD; dwReturn_110: DWORD; iReturn_12: INT; iReturn_120: INT; liReturn_13: LINT; liReturn_130: LINT; lrReturn_14: LREAL; lrReturn_140: LREAL; lwReturn_15: LWORD; lwReturn_150: LWORD; rReturn_16: REAL; rReturn_160: REAL; siReturn_17: SINT; siReturn_170: SINT; sReturn_18: STRING; sReturn_180: STRING; todReturn_19: TIME_OF_DAY; todReturn_190: TIME_OF_DAY; timReturn_20: TIME; timReturn_200: TIME; todReturn_21: TIME_OF_DAY; todReturn_210: TIME_OF_DAY; udiReturn_22: UDINT; udiReturn_220: UDINT; uiReturn_23: UINT; uiReturn_230: UINT; uliReturn_24: ULINT; uliReturn_240: ULINT; usiReturn_25: USINT; usiReturn_250: USINT; wReturn_26: WORD; wReturn_260: WORD; wsReturn_27: WSTRING; wsReturn_270: WSTRING; END_VAR // Return value of operand = TRUE or FALSE uxiReturn_1 := BOOL_TO___UXINT(TRUE); uxiReturn_10 := BOOL_TO___UXINT(FALSE); iReturn_2 := BOOL_TO___XINT(TRUE); iReturn_20 := BOOL_TO___XINT(FALSE); xwReturn_3 := BOOL_TO___XWORD(TRUE); xwReturn_30 := BOOL_TO___XWORD(FALSE); bitReturn_4 := BOOL_TO_BIT(TRUE); bitReturn_40 := BOOL_TO_BIT(FALSE); bReturn_6 := BOOL_TO_BYTE(TRUE); bReturn_60 := BOOL_TO_BYTE(FALSE); dateReturn_7 := BOOL_TO_DATE(TRUE); dateReturn_70 := BOOL_TO_DATE(FALSE); dtReturn_8 := BOOL_TO_DT(TRUE); dtReturn_80 := BOOL_TO_DT(FALSE); diReturn_9 := BOOL_TO_DINT(TRUE); diReturn_90 := BOOL_TO_DINT(FALSE); dwReturn_11 := BOOL_TO_DWORD(TRUE); dwReturn_110 := BOOL_TO_DWORD(FALSE); iReturn_12 := BOOL_TO_INT(TRUE); iReturn_120 := BOOL_TO_INT(FALSE); liReturn_13 := BOOL_TO_LINT(TRUE); liReturn_130 := BOOL_TO_LINT(FALSE); lrReturn_14 := BOOL_TO_LREAL(TRUE); lrReturn_140 := BOOL_TO_LREAL(FALSE); lwReturn_15 := BOOL_TO_LWORD(TRUE); lwReturn_150 := BOOL_TO_LWORD(FALSE); rReturn_16 := BOOL_TO_REAL(TRUE); rReturn_160 := BOOL_TO_REAL(FALSE); siReturn_17 := BOOL_TO_SINT(TRUE); siReturn_170 := BOOL_TO_SINT(FALSE); sReturn_18 := BOOL_TO_STRING(TRUE); sReturn_180 := BOOL_TO_STRING(FALSE); timReturn_20 := BOOL_TO_TIME(TRUE); timReturn_200 := BOOL_TO_TIME(FALSE); todReturn_21 := BOOL_TO_TOD(TRUE); todReturn_210 := BOOL_TO_TOD(FALSE); udiReturn_22 := BOOL_TO_UDINT(TRUE); udiReturn_220 := BOOL_TO_UDINT(FALSE); uiReturn_23 := BOOL_TO_UINT(TRUE); uiReturn_230 := BOOL_TO_UINT(FALSE); uliReturn_24 := BOOL_TO_ULINT(TRUE); uliReturn_240 := BOOL_TO_ULINT(FALSE); usiReturn_25 := BOOL_TO_USINT(TRUE); usiReturn_250 := BOOL_TO_USINT(FALSE); wReturn_26 := BOOL_TO_WORD(TRUE); wReturn_260 := BOOL_TO_WORD(FALSE); wsReturn_27 := BOOL_TO_WSTRING(TRUE); wsReturn_270 := BOOL_TO_WSTRING(FALSE);

Implementierungssprache FUP