HINWEIS

Wenn bei einem Typkonvertierungsoperator der Operandenwert außerhalb des Wertebereichs
des Zieldatentyps liegt, ist die Ergebnisausgabe vom Prozessortyp abhängig und damit
undefiniert. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn ein negativer Operandenwert
von LREAL in den Zieldatentyp UINT konvertiert wird.
Bei der Typkonvertierung von größeren auf kleinere Typen können Informationen verloren gehen.
Die Operatoren konvertieren eine Zeichenfolge (STRING oder WSTRING) in den angegebenen Zieldatentyp und geben einen typkonvertierten Wert zurück.
Nur wenn der Operand entsprechend der Norm IEC 61131-3 zum Zieldatentyp passt, ist eine Konvertierung mit sinnvollem Ergebnis möglich. Das ist der Fall, wenn der Wert des Operanden einer gültigen Konstanten (Literal) des Zieldatentyps entspricht.
Konvertierbare Strings enthalten:
-
Zahl mit Typpräfix (beispielsweise
'16#FFFFFFFF') -
Zahl mit Gruppierungszeichen (beispielsweise
'2#1111_1111')Hinweis: Das internationale Gewichtungs- und Maßgruppierungszeichen (Thinspace) wird nicht akzeptiert, nur der Unterstrich.
-
Gleitpunktzahl, auch in Exponentialschreibweise (beispielsweise
'9.876' oder '1.2E-34')Hinnweis: Gleitkommazahlen sind nicht konvertierbar. Das Komma wird wie ein nachstehendes Zeichen behandelt und abgeschnitten.
-
Zeit- Uhrzeit- und Datumsangabe mit Präfix und Größe (beispielsweise
'T#2h','DT#2019-9-9-12:30:30.9') -
Infinite Werte (beispielsweise
'1.7E+400') -
Zusätzliche Zeichen hinter einer Zahl (beispielsweise
'2m'oder'3,14'). Diese werden abgeschnitten. Zusätzliche Zeichen vor einer Zahl sind nicht erlaubt. -
Leerzeichen davor (beispielsweise
' 3.14')
Aufrufsyntax
<variable name> := <string to operator> ( <operand> ); <operand> = <variable name> | <literal>
Operatoren
STRING_TO___UXINT STRING_TO___XINT STRING_TO___XWORD STRING_TO_BIT STRING_TO_BOOL STRING_TO_BYTE STRING_TO_DATE STRING_TO_DINT STRING_TO_DT STRING_TO_DWORD STRING_TO_INT STRING_TO_LDATE STRING_TO_LDT STRING_TO_LINT STRING_TO_LREAL STRING_TO_LTIME STRING_TO_LWORD STRING_TO_LTIME STRING_TO_LTOD STRING_TO_REAL STRING_TO_SINT STRING_TO_TIME STRING_TO_TOD STRING_TO_UDINT STRING_TO_UINT STRING_TO_ULINT STRING_TO_USINT STRING_TO_WORD STRING_TO_WSTRING WSTRING_TO___UXINT WSTRING_TO___XINT WSTRING_TO___XWORD WSTRING_TO_BIT WSTRING_TO_BOOL WSTRING_TO_BYTE WSTRING_TO_DATE WSTRING_TO_DINT WSTRING_TO_DT WSTRING_TO_DWORD WSTRING_TO_INT WSTRING_TO_LDATE WSTRING_TO_LDT WSTRING_TO_LINT WSTRING_TO_LREAL WSTRING_TO_LTIME WSTRING_TO_LTOD WSTRING_TO_LWORD WSTRING_TO_LTIME WSTRING_TO_REAL WSTRING_TO_SINT WSTRING_TO_STRING WSTRING_TO_TIME WSTRING_TO_TOD WSTRING_TO_UDINT WSTRING_TO_UINT WSTRING_TO_ULINT WSTRING_TO_USINT WSTRING_TO_STRING WSTRING_TO_WORD
Konvertierung in einen booleschen Wert
Operator STRING_TO_BOOL: Nur wenn der Operandenwert 'TRUE' oder 'true' ist, wird ein TRUE zurückgegeben. Dagegen wird bei 'True' ein FALSE zurückgegeben.
Operator WSTRING_TO_BOOL: Nur, wenn der Operandenwert "TRUE" oder "true" ist, wird ein TRUE zurückgegeben. Dagegen wird bei "True" ein FALSE zurückgegeben.

Beispiele
Implementierungssprache ST
FUNCTION_BLOCK FB_ConvertStrings
VAR_INPUT
END_VAR
VAR_OUTPUT
END_VAR
VAR
xReturn_0: BOOL;
xReturn_1: BOOL;
dateReturn: DATE;
dtReturn: DATE_AND_TIME;
iReturn: INT;
lrReturn: LREAL;
lrReturn_0: LREAL;
lwReturn: LWORD;
lwReturn_0: LWORD;
lwReturn_1: LWORD;
ltReturn: LTIME;
ltReturn_0: LTIME;
ltReturn_1: LTIME;
ltReturn_2: LTIME;
rReturn: REAL;
rReturn_0: REAL;
timReturn: TIME;
timReturn0: TIME;
timReturn1: TIME;
timReturn2: TIME;
todReturn: TIME_OF_DAY;
todReturn0: TIME_OF_DAY;
todReturn1: TIME_OF_DAY;
todReturn2: TIME_OF_DAY;
uliReurn: ULINT;
uliReurn_0: ULINT;
uliReurn_1: ULINT;
wReturn: WORD;
wReturn_0: WORD;
wReturn_1: WORD;
wstrReturn: WSTRING;
wstrReturn_0: WSTRING;
END_VAR
xReturn_0 := STRING_TO_BOOL('FALSE');
xReturn_1 := STRING_TO_BOOL('TRUE');
dateReturn := STRING_TO_DATE('DATE#2019-9-9');
dtReturn := STRING_TO_DT('DT#2019-9-9-1:1:1.1');
iReturn := STRING_TO_INT('123abc');
lrReturn := STRING_TO_LREAL('4.94E-323');
lrReturn_0 := STRING_TO_LREAL('1.7E+308');
lwReturn := STRING_TO_LWORD('16#FFFF_FFFF_FFFF_FFFF');
lwReturn_0 := STRING_TO_LWORD('16#0123456789ABCDEF');
lwReturn_1 := STRING_TO_LWORD('16#0123456789ABCDEF');
ltReturn := STRING_TO_LTIME('LTIME#213503d23h34m33s709ms551us615ns');
ltReturn_0 := STRING_TO_LTIME('LTIME#0ns');
ltReturn_1 := STRING_TO_LTIME('LTIME#1ms');
ltReturn_2 := STRING_TO_LTIME('LTIME#2s');
rReturn := STRING_TO_REAL('6.543e21');
rReturn_0 := STRING_TO_REAL('1.234');
timReturn := STRING_TO_TIME('T#5d4h3m2s');
timReturn0 := STRING_TO_TIME('TIME#1s');
timReturn1 := STRING_TO_TIME('1s');
timReturn2 := STRING_TO_TIME('TIME#5s');
todReturn := STRING_TO_TOD('TOD#12:0:0.1');
todReturn0 := STRING_TO_TOD('TOD#0:0:0.0');
todReturn1 := STRING_TO_TOD('20:15');
todReturn2 := STRING_TO_TOD('TOD#20:15');
uliReurn := STRING_TO_ULINT('18446744073709551615');
uliReurn_0 := STRING_TO_ULINT('1');
uliReurn_1 := STRING_TO_ULINT('0');
wReturn := STRING_TO_WORD('16#FFFF_0000');
wReturn_0 := STRING_TO_WORD('34abc');
wReturn_1 := STRING_TO_WORD('16#34abc');
wstrReturn := STRING_TO_WSTRING('Hello World!');
wstrReturn_0 := STRING_TO_WSTRING('123456789');

WSTRING-Konvertierung in ST
FUNCTION_BLOCK FB_ConvertWstrings
VAR
xReturn_0: BOOL;
xReturn_1: BOOL;
dateReturn: DATE;
dtReturn: DATE_AND_TIME;
iReturn: INT;
lrReturn: LREAL;
lrReturn_0: LREAL;
lwReturn: LWORD;
lwReturn_0: LWORD;
lwReturn_1: LWORD;
ltReturn: LTIME;
ltReturn_0: LTIME;
ltReturn_1: LTIME;
ltReturn_2: LTIME;
rReturn: REAL;
rReturn_0: REAL;
timReturn: TIME;
timReturn0: TIME;
timReturn1: TIME;
timReturn2: TIME;
todReturn: TIME_OF_DAY;
todReturn0: TIME_OF_DAY;
todReturn1: TIME_OF_DAY;
todReturn2: TIME_OF_DAY;
uliReurn: ULINT;
uliReurn_0: ULINT;
uliReurn_1: ULINT;
wReturn: WORD;
wReturn_0: WORD;
wReturn_1: WORD;
wstrReturn: WSTRING;
wstrReturn_0: WSTRING;
END_VAR
xReturn_0 := WSTRING_TO_BOOL("FALSE");
xReturn_1 := WSTRING_TO_BOOL("TRUE");
dateReturn := WSTRING_TO_DATE("DATE#2019-9-9");
dtReturn := WSTRING_TO_DT("DT#2019-9-9-1:1:1.1");
iReturn := WSTRING_TO_INT("123abc");
lrReturn := WSTRING_TO_LREAL("4.94E-323");
lrReturn_0 := WSTRING_TO_LREAL("1.7E+308");
lwReturn := WSTRING_TO_LWORD("16#FFFF_FFFF_FFFF_FFFF");
lwReturn_0 := WSTRING_TO_LWORD("16#0123456789ABCDEF");
lwReturn_1 := WSTRING_TO_LWORD("16#0123456789ABCDEF");
ltReturn := WSTRING_TO_LTIME("LTIME#213503d23h34m33s709ms551us615ns");
ltReturn_0 := WSTRING_TO_LTIME("LTIME#0ns");
ltReturn_1 := WSTRING_TO_LTIME("LTIME#1ms");
ltReturn_2 := WSTRING_TO_LTIME("LTIME#2s");
rReturn := WSTRING_TO_REAL("6.543e21");
rReturn_0 := WSTRING_TO_REAL("1.234");
timReturn := WSTRING_TO_TIME("T#5d4h3m2s");
timReturn0 := WSTRING_TO_TIME("TIME#1s");
timReturn1 := WSTRING_TO_TIME("1s");
timReturn2 := WSTRING_TO_TIME("TIME#5s");
todReturn := WSTRING_TO_TOD("TOD#12:0:0.1");
todReturn0 := WSTRING_TO_TOD("TOD#0:0:0.0");
todReturn1 := WSTRING_TO_TOD("20:15");
todReturn2 := WSTRING_TO_TOD("TOD#20:15");
uliReurn := WSTRING_TO_ULINT("18446744073709551615");
uliReurn_0 := WSTRING_TO_ULINT("1");
uliReurn_1 := WSTRING_TO_ULINT("0");
wReturn := WSTRING_TO_WORD("16#FFFF_0000");
wReturn_0 := WSTRING_TO_WORD("34abc");
wReturn_1 := WSTRING_TO_WORD("16#34abc");

Implementierungssprache FUP