HINWEIS

Wenn bei einem Typkonvertierungsoperator der Operandenwert außerhalb des Wertebereichs
des Zieldatentyps liegt, ist die Ergebnisausgabe vom Prozessortyp abhängig und damit
undefiniert. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn ein negativer Operandenwert
von LREAL in den Zieldatentyp UINT konvertiert wird.
Bei der Typkonvertierung von größeren auf kleinere Typen können Informationen verloren gehen.
Die Operatoren konvertieren eine Datums- und Uhrzeitangabe in den angegebenen Datentyp und geben einen typkonvertierten Wert zurück.
Aufrufsyntax
<variable name> := <date and time conversion operator> ( <operand> ); <operand> = <variable name> | <literal>
Die Datentypen DATE und DT verwenden intern das gleiche Speicherformat und werden als DWORD abgelegt. Die Auflösung bei DATE ist 1 Tag. Die Auflösung bei DT ist 1 Sekunde. Beide beginnen mit dem 1. Januar 1970. TOD wird als DWORD mit einer Auflösung von 1 Millisekunde abgelegt.
Operatoren
DATE_TO___UXINT DATE_TO___XINT DATE_TO___XWORD DATE_TO_BIT DATE_TO_BOOL DATE_TO_BYTE DATE_TO_DINT DATE_TO_DT DATE_TO_DWORD DATE_TO_INT DATE_TO_LINT DATE_TO_LREAL DATE_TO_LTIME DATE_TO_LWORD DATE_TO_REAL DATE_TO_SINT DATE_TO_STRING DATE_TO_TIME DATE_TO_TOD DATE_TO_UDINT DATE_TO_UINT DATE_TO_ULINT DATE_TO_USINT DATE_TO_WORD DATE_TO_WSTRING DT_TO___UXINT DT_TO___XINT DT_TO___XWORD DT_TO_BIT DT_TO_BOOL DT_TO_BYTE DT_TO_DATE DT_TO_DINT DT_TO_DWORD DT_TO_INT DT_TO_LINT DT_TO_LREAL DT_TO_LTIME DT_TO_LWORD DT_TO_REAL DT_TO_SINT DT_TO_STRING DT_TO_TIME DT_TO_TOD DT_TO_UDINT DT_TO_UINT DT_TO_ULINT DT_TO_USINT DT_TO_WORD DT_TO_WSTRING TOD_TO___UXINT TOD_TO___XINT TOD_TO___XWORD TOD_TO_BOOL TOD_TO_BIT TOD_TO_BYTE TOD_TO_DATE TOD_TO_DINT TOD_TO_DT TOD_TO_DWORD TOD_TO_INT TOD_TO_LINT TOD_TO_LREAL TOD_TO_LTIME TOD_TO_LWORD TOD_TO_REAL TOD_TO_SINT TOD_TO_STRING TOD_TO_TIME TOD_TO_UDINT TOD_TO_UINT TOD_TO_ULINT TOD_TO_USINT TOD_TO_WORD TOD_TO_WSTRING
Long-Operatoren
LDATE_TO___UXINT LDATE_TO___XINT LDATE_TO___XWORD LDATE_TO_BIT LDATE_TO_BOOL LDATE_TO_BYTE LDATE_TO_DATE LDATE_TO_DINT LDATE_TO_DT LDATE_TO_DWORD LDATE_TO_INT LDATE_TO_LDT LDATE_TO_LINT LDATE_TO_LREAL LDATE_TO_LTIME LDATE_TO_LTOD LDATE_TO_LWORD LDATE_TO_REAL LDATE_TO_SINT LDATE_TO_STRING LDATE_TO_TIME LDATE_TO_TOD LDATE_TO_UDINT LDATE_TO_UINT LDATE_TO_ULINT LDATE_TO_USINT LDATE_TO_WORD LDATE_TO_WSTRING LDT_TO___UXINT LDT_TO___XINT LDT_TO___XWORD LDT_TO_BIT LDT_TO_BOOL LDT_TO_BYTE LDT_TO_DATE LDT_TO_DINT LDT_TO_DWORD LDT_TO_INT LDT_TO_LDATE LDT_TO_LINT LDT_TO_LREAL LDT_TO_LTIME LDT_TO_LTOD LDT_TO_LWORD LDT_TO_REAL LDT_TO_SINT LDT_TO_STRING LDT_TO_TIME LDT_TO_TOD LDT_TO_UDINT LDT_TO_UINT LDT_TO_ULINT LDT_TO_USINT LDT_TO_WORD LDT_TO_WSTRING LTOD_TO___UXINT LTOD_TO___XINT LTOD_TO___XWORD LTOD_TO_BOOL LTOD_TO_BIT LTOD_TO_BYTE LTOD_TO_DATE LTOD_TO_DINT LTOD_TO_DT LTOD_TO_DWORD LTOD_TO_INT LTOD_TO_LDATE LTOD_TO_LDT LTOD_TO_LINT LTOD_TO_LREAL LTOD_TO_LTIME LTOD_TO_LWORD LTOD_TO_REAL LTOD_TO_SINT LTOD_TO_STRING LTOD_TO_TIME LTOD_TO_UDINT LTOD_TO_UINT LTOD_TO_ULINT LTOD_TO_USINT LTOD_TO_WORD LTOD_TO_WSTRING
In einen booleschen Wert konvertieren
Genau dann, wenn der Operandenwert als "0" interpretiert werden kann, wird vom Operator
ein FALSE zurückgegeben.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
In einen Integer konvertieren
Die Datentypen DATE und DT verwenden intern das gleiche Speicherformat, nämlich ein DWORD. Die Auflösung bei DATE ist 1 Tag. Die Auflösung bei DT ist 1 Sekunde. Beide beginnen mit dem 1. Januar 1970.
TOD wird als DWORD mit einer Auflösung von 1 Millisekunde abgelegt.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
In einen String konvertieren




HINWEIS

Stringmanipulation bei Konvertierung nach STRING oder WSTRING
Bei einer Typkonvertierung nach STRING oder WSTRING wird der getypte Wert als Zeichenfolge linksbündig abgelegt und bei Überlänge abgeschnitten.
Deklarieren Sie deshalb die Rückgabevariablen für die Typkonvertierungsoperatoren
<>_TO_STRING und <>_TO_WSTRING ausreichend lang, so dass die Zeichenfolge ohne Manipulation Platz findet.
Die Operanden des Typs DATE, DATE_AND_TIME, TIME_OF_DAY, DT oder TOD , die für eine Datums- und Uhrzeitkonvertierung an einen Operator übergeben werden,
werden in ihrer Konstantenschreibweise (Literalschreibweise) konvertiert. Der erzeugte
String enthält die Schlüsselwörter D#, DT# oder TOD# und danach die Größe mit ihrer Datums- und Uhrzeiteinheit so wie in der Norm IEC 61131-3 angegeben.
Beispiele

Beispiele
Implementierungssprache FUP
Die Steuerung befindet sich im Onlinebetrieb, um die Variablen zu monitoren.