Die Registerkarte des Dialogs „Redundanzkonfiguration“ stellt eine textbasierte Shell zur Verfügung, um mit dem Laufzeitsystem der SPS 2 zu interagieren.
Kommando mit möglichen Parametern |
Beschreibung |
---|---|
? |
Liste der verfügbaren SPS-Shell-Kommandos mit möglichen Parametern und Kurzbeschreibung |
|
Liste der Namen der verfügbaren SPS-Shell-Kommandos |
|
Liefert den Hexdump des definierten Speicherbereiches. Die Größenangabe ist optional und beschreibt die Anzahl der Bytes, die ausgegeben werden. Standardwert: 16 Beispiel: |
|
Wiederholt das eingegebene Kommando (zum Testen der Verbindung) |
|
Liefert eine Liste aller geladener Applikationen Die Reihenfolge in der Liste definiert beginnend mit |
|
Liefert die GUID (Applikationsindex) einer oder aller geladenen Applikationen |
|
Liefert aus den Projektinformationen des Projekts die Inhalte folgender Felder: Titel, Version, Autor und Beschreibung. Voraussetzung: Die Option „Automatisch POU für den Eigenschaftenzugriff erzeugen“ im Dialog „Projektinformationen“ wurde aktiviert. |
|
Startet die angegebene Applikation, oder - wenn keine Applikation angegeben ist - alle geladenen Applikationen |
|
Stoppt die angegebene Applikation, oder - wenn keine Applikation angegeben ist - alle geladenen Applikationen |
|
Setzt die angegebene Applikation zurück, oder - wenn keine Applikation angegeben ist - alle geladenen Applikationen |
|
Führt einen Kaltstart der angegebene Applikation durch, oder - wenn keine Applikation angegeben ist - aller geladenen Applikationen |
|
Lädt die Bootapplikation der angegebene Applikation, oder - wenn keine Applikation angegeben ist - die Bootprojekte aller geladenen Applikationen |
|
Liefert den Programmstatus der angegebene Applikation, oder - wenn keine Applikation angegeben ist - den aller geladenen Applikationen |
|
Zeigt die Prozessorauslastung der Steuerung in Prozent |
|
Liefert Informationen zum Laufzeitsystem, wie beispielsweise Prozessor und Version des Laufzeitsystems |
|
Liefert Informationen zum Kommunikationskanal |
|
Liefert die Weltzeit UTC über den String |
|
Setzt die Weltzeit UTC über den String |
|
Liefert eine Liste aller oder nach <VendorID> gefilterten PCI-Karten |
|
Liefert eine Liste mit allen Taskgruppen, ihrer Tasks und die CPU-Kern Bindung |
|
Zeigt alle registrierten angewendeten Zertifikate an (ID der Komponente und Verwendung) |
|
Erzeugt selbstsignierte Zertifikate Durch Standardwert: 365 Tage |
|
Erzeugt die Parameter für den Diffie-Hellman Schlüsselaustausch Vorsicht: Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern! |
|
Listet alle Zertifikate der angegebenen Vertrauensstufe auf Wenn keine Vertrauensstufe angegeben ist, werden alle Zertifikate aufgelistet. Mögliche Vertrauensstufen
|
|
Erzeugt CSR-Dateien für alle Applikationen |
|
Importiert das angegebene Zertifikat |
|
Exportiert das angegebene Zertifikat |
|
Entfernt die angegebenen Zertifikate |
|
Zeigt die Prozessorauslastung der CPU (bei Multicore pro Prozessorkern) |
|
Liefert eine Liste der definierten Taskgruppen Zu jeder Taskgruppe werden die zugewiesenen Tasks angezeigt. |
|
Zeigt an, ob Multicore unterstützt wird und wie viele Prozessorkerne verfügbar sind |
|
Liefert eine Liste aller aktuell eingeloggten Clients/Benutzer |
|
Liefert die Anzahl der aktuell eingeloggten Clients/Benutzer |
* Applikationsname: Name der Applikation im Gerätebaum
Applikationsindex: Ergibt sich aus der Liste aller Applikationen auf der Steuerung,
die Sie mit dem Kommando „applist“ abrufen können. Index 0
bezeichnet die erste Applikation in der Liste, Index 1
die zweite.
Die Befehlszeilenschnittstelle verhält sich wie die SPS-Shell des Toplevel-Geräteeditors. Die Hilfe zu dieser Registerkarte listet alle Shellkommandos auf.
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'