Die Bibliothek Redundancy
stellt die Struktur RedundancyState
mit den unten beschriebenen Komponenten zur Verfügung.
-
Durch Aufruf von
GetRedundancyState(ADR(<RedundancyState name>));
wird der Zustand des Redundanzsystems ausgelesen und gespeichert. Sie erhalten damit programmatischen Zugriff auf den Redundanzstatus und können diesen beispielsweise in einer Visualisierung darstellen. -
Der Redundanzstatus wird außerdem im Editor „Redundanzkonfiguration“, Registerkarte „Redundanzstatus“ automatisch dargestellt. Dort wird in der Systemgrafik in der rechten unteren Ecke der jeweiligen SPS der Redundanzstatus symbolisch durch Kreissymbole dargestellt. Außerdem wird darunter im Feld „Redundanzstatus“ der Status textuell ausgegeben. So können Sie den Zustand des Redundanzsystems monitoren.
Die folgende Tabelle stellt diese beiden Möglichkeiten gegenüber.
Kreissymbol |
Ausgabetext unter „Redundanzstatus“ |
|
Beschreibung |
---|---|---|---|
|
Initialzustand Versucht, wenn korrekt konfiguriert ist, sich mit der anderen SPS zu synchronisieren Wenn nicht korrekt konfiguriert ist, wird der Zustand auf |
||
|
Bootapplikation geladen, Daten synchronisiert und Task gestartet Feldbus deaktiviert |
||
|
„Aktiv“ |
|
Arbeitet im redundanten synchronisierten Betrieb als aktive SPS Feldbus aktiviert |
|
„Passiv“ |
|
Arbeitet im redundanten synchronisierten Betrieb als passive SPS Feldbus deaktiviert |
|
„Standalone“ |
|
Arbeitet im Standalone-Betrieb, nicht synchronisiert mit anderer SPS Feldbus aktiviert |
|
„Fehler“ |
|
Feldbusfehler, aufgetreten im redundanten synchronisierten Betrieb als aktive SPS Feldbus deaktiviert |
|
„Simulation“ |
|
Wenn nicht konfiguriert Arbeitet im Standalone-Betrieb, nicht synchronisiert mit anderer SPS Feldbus deaktiviert |
|
Wenn im Zustand Andere SPS wird aktiv werden, weil der PROFIBUS ein Problem bei der aktiven SPS (us) anzeigt Feldbus deaktiviert |
||
|
Beendet im Zustand Hinweis: Lassen Sie den Feldbus beim Herunterfahren aktiviert |
||
|
Beendet im Zustand Hinweis: Deaktivieren Sie den Feldbus beim Herunterfahren. |
||
|
Fehler aufgetreten während des Zustands Feldbus deaktiviert |
||
|
Mit Einstellung Arbeitet im Standalone-Betrieb nach dem Start, nicht synchronisiert mit anderer SPS Feldbus deaktiviert Hinweis: Eine Synchronisierung kann später mit Bibliotheksfunktionen ausgelöst werden. |
||
|
Wenn keine Lizenz installiert und die Demozeit abgelaufen ist Kein Betrieb |
||
![]() |
„Unbekannt“ |
Keine Zuordnung |
Zeigt an, dass die Verbindung zur SPS nicht online ist |
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'