Diese Registerkarte des generischen Geräteeditors enthält einen textbasierten Steuerungsmonitor zur Abfrage bestimmter Informationen aus der Steuerung. Sie können dazu geräteabhängige Kommandos eingeben und erhalten die Antwort der Steuerung in einem Ergebnisfenster.
|
Kommando mit möglichen Parametern |
Beschreibung |
|---|---|
|
? |
Liste der verfügbaren SPS-Shell-Kommandos mit möglichen Parametern und Kurzbeschreibung |
|
|
Liste der Namen der verfügbaren SPS-Shell-Kommandos |
|
|
Liefert den Hexdump des definierten Speicherbereiches. Die Größenangabe ist optional und beschreibt die Anzahl der Bytes, die ausgegeben werden. Standardwert: 16 Beispiel: |
|
|
Wiederholt das eingegebene Kommando (zum Testen der Verbindung) |
|
|
Liefert eine Liste aller geladener Applikationen Die Reihenfolge in der Liste definiert beginnend mit |
|
|
Liefert die GUID (Applikationsindex) einer oder aller geladenen Applikationen |
|
|
Liefert aus den Projektinformationen des Projekts die Inhalte folgender Felder: Titel, Version, Autor und Beschreibung. Voraussetzung: Die Option „Automatisch POU für den Eigenschaftenzugriff erzeugen“ im Dialog „Projektinformationen“ wurde aktiviert. |
|
|
Startet die angegebene Applikation, oder - wenn keine Applikation angegeben ist - alle geladenen Applikationen |
|
|
Stoppt die angegebene Applikation, oder - wenn keine Applikation angegeben ist - alle geladenen Applikationen |
|
|
Setzt die angegebene Applikation zurück, oder - wenn keine Applikation angegeben ist - alle geladenen Applikationen |
|
|
Führt einen Kaltstart der angegebene Applikation durch, oder - wenn keine Applikation angegeben ist - aller geladenen Applikationen |
|
|
Lädt die Bootapplikation der angegebene Applikation, oder - wenn keine Applikation angegeben ist - die Bootprojekte aller geladenen Applikationen |
|
|
Liefert den Programmstatus der angegebene Applikation, oder - wenn keine Applikation angegeben ist - den aller geladenen Applikationen |
|
|
Zeigt die Prozessorauslastung der Steuerung in Prozent |
|
|
Liefert Informationen zum Laufzeitsystem, wie beispielsweise Prozessor und Version des Laufzeitsystems |
|
|
Liefert Informationen zum Kommunikationskanal |
|
|
Liefert die Weltzeit UTC über den String |
|
|
Setzt die Weltzeit UTC über den String |
|
|
Liefert eine Liste aller oder nach <VendorID> gefilterten PCI-Karten |
|
|
Liefert eine Liste mit allen Taskgruppen, ihrer Tasks und die CPU-Kern Bindung |
|
|
Zeigt alle registrierten angewendeten Zertifikate an (ID der Komponente und Verwendung) |
|
|
Erzeugt selbstsignierte Zertifikate Durch Standardwert: 365 Tage |
|
|
Erzeugt die Parameter für den Diffie-Hellman Schlüsselaustausch Vorsicht: Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern! |
|
|
Listet alle Zertifikate der angegebenen Vertrauensstufe auf Wenn keine Vertrauensstufe angegeben ist, werden alle Zertifikate aufgelistet. Mögliche Vertrauensstufen
|
|
|
Erzeugt CSR-Dateien für alle Applikationen |
|
|
Importiert das angegebene Zertifikat |
|
|
Exportiert das angegebene Zertifikat |
|
|
Entfernt die angegebenen Zertifikate |
|
|
Zeigt die Prozessorauslastung der CPU (bei Multicore pro Prozessorkern) |
|
|
Liefert eine Liste der definierten Taskgruppen Zu jeder Taskgruppe werden die zugewiesenen Tasks angezeigt. |
|
|
Zeigt an, ob Multicore unterstützt wird und wie viele Prozessorkerne verfügbar sind |
|
|
Liefert eine Liste aller aktuell eingeloggten Clients/Benutzer |
|
|
Liefert die Anzahl der aktuell eingeloggten Clients/Benutzer |
* Applikationsname: Name der Applikation im Gerätebaum
Applikationsindex: Ergibt sich aus der Liste aller Applikationen auf der Steuerung,
die Sie mit dem Kommando „applist“ abrufen können. Index 0 bezeichnet die erste Applikation in der Liste, Index 1 die zweite.