Die Registerkarte im Objekt „Redundanzkonfiguration“ listet die historischen Redundanzereignisse aus dem Logger der SPS 2 auf.
Diese Meldungen finden Sie auch in der gleichnamigen Registerkarte des Geräteeditors von „SPS 1“.
![]() |
Aktualisiert die Liste der Logereignisse für alle Laufzeitsystemkomponenten |
„Komponenten“ |
Filtert die Anzeige der Logereignisse nach den in der Auswahlliste aktivierten Laufzeitsystemkomponenten Beispiel:
„<Alle Komponenten>“: Zeigt die gemeldeten Ereignisse aller Komponenten an |
|
Lädt die nächste Seite mit neueren Logmeldungen |
|
Lädt die vorherige Seite mit älteren Logmeldungen |
|
Lädt die Seite mit den neuesten Logeinträgen und aktiviert das automatische Scrollen |
|
Tipp: Dies wird auch in der Statusleiste mit „Auto-Scroll: ON“ angezeigt. |
|
Lädt die Seite mit den ältesten Logmeldungen |
|
Filtert Ereignisse mit der Gewichtung „Warnung“ und informiert über deren Anzahl Blau umrahmte Schaltfläche: Warnungen werden angezeigt |
|
Filtert Ereignisse mit der Gewichtung „Fehler“ und informiert über deren Anzahl Blau umrahmte Schaltfläche: Fehler werden angezeigt |
|
Filtert Ereignisse mit der Gewichtung „Ausnahme“ und informiert über deren Anzahl Blau umrahmte Schaltfläche: Ausnahmen (Exceptions) werden angezeigt |
|
Filtert Ereignisse mit der Gewichtung „Information“ und informiert über deren Anzahl Blau umrahmte Schaltfläche: Informationen werden angezeigt |
|
Filtert Ereignisse mit der Gewichtung „Debug“ und informiert über deren Anzahl Blau umrahmte Schaltfläche: Debug-Meldungen werden angezeigt |
Logger |
Aktiviert einen Logger für die Anzeige seiner aufgezeichneten Ereignisse Standardmäßig ist der vom Zielsystem vorgegebene |
„UTC-Zeit“ |
Wenn Sie die Option ändern, wird automatisch der angezeigte Zeitstempel umgerechnet. |
![]() |
Exportiert den Listeninhalts in eine XML-Datei. Sie können Dateinamen und Speicherort wählen. |
![]() |
Importiert eine im Dateisystem abgelegte XML-Datei mit Logmeldungen. Für die Anzeige der Logmeldungen öffnet sich ein separates Fenster. |
Tabellarische Anzeige der Logmeldungen Pro Seite werden 10 000 Logmeldungen angezeigt |
|
„Gewichtung“ |
|
„Zeitstempel“ |
Datum und Uhrzeit (des Entwicklungssystems oder des Laufzeitsystems) Beispiel: |
„Beschreibung“ |
Beschreibung des Ereignisses Beispiel: |
„Komponente“ |
Laufzeitsystemkomponente, in der das gemeldete Ereignis eintrat |
„Auto-Scroll“ |
Zeigt an, ob das automatische Scrollen aktiviert („ON“) oder deaktiviert („OFF“) ist Tipp: Wenn Sie auf die Schaltfläche
|
Hinweis für die Fehlersuche
Bei Exceptions mit der Beschreibung *SOURCEPOSITION*
öffnet mit einem Doppelklick oder mit dem Kontextbefehl „Source-Code im Editor anzeigen“ die betroffene Funktion im Editor. Der Cursor springt an die fehlerverursachende
Zeile. Diese Diagnose können Sie auch vornehmen, wenn Ihnen das CODESYS-Projektarchiv inklusive der "Download-Informationsdateien" und der exportierten Log-Datei
vorliegt.
Wenn die betroffene Funktion geschützt ist, erscheint die Meldung "Der Quellcode ist nicht verfügbar für
<Funktionsname>
".
Wenn eine VendorException
gemeldet wird, ist ein herstellerspezifischer Ausnahmefehler im CODESYS-Laufzeitsystem aufgetreten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den
Steuerungshersteller.
Loggermeldungen
|
Die SPS 2 läuft nicht oder ist nicht über UDP erreichbar. |
|
Die konfigurierte IP-Adresse ist auf dem Gerät ist nicht vorhanden. Tipp: Überprüfen Sie die Einstellungen der Redundanzverbindung (Objekt „Redundanzkonfiguration“, in Registerkarte „Redundanzeinstellungen“ in Registerkarte „Verbindungen“). |
|
Die erstmalige Synchronisation dauerte länger als die eingestellte Zeitüberschreitung. Tipp: Erhöhen Sie im Objekt „Redundanzkonfiguration“, in Registerkarte „Redundanzeinstellungen“ in Registerkarte „Allgemein“ den Wert in „ Zeitüberschreitung bei der Synchronisierung“. Schreiben Sie dann den neuen Wert auf die Steuerung, starten Sie das System und prüfen Sie dessen Verhalten. Erhöhen Sie den Wert in Schritten von beispielsweise 10 ms so lange, bis der Fehler nicht mehr auftritt. |
|
Wenn die SPS 2 noch läuft, war die Antwortzeit von SPS 1 länger als die eingestellte Zeitüberschreitung. Tipp: Erhöhen Sie im Objekt „Redundanzkonfiguration“, in Registerkarte „Redundanzeinstellungen“ in Registerkarte „Allgemein“ den Wert in „ Zeitüberschreitung (ms)“. Schreiben Sie dann den neuen Wert auf die Steuerung, starten Sie das System und prüfen Sie dessen Verhalten. Erhöhen Sie den Wert in Schritten von beispielsweise 10 ms so lange, bis der Fehler nicht mehr auftritt. |
|
Der Zeitraum für den Demo-Betrieb ist abgelaufen. Ohne Lizenz wird die Redundanzfunktion circa 30 Minuten ausgeführt. |
|
Die in der Redundanzkonfiguration angegebene Task konnte nicht gefunden werden. Dies ist ein Konfigurationsfehler. Folge: die Synchronisierung funktioniert nicht. |
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'