AWL kann bei Bedarf über die CODESYS-Optionen aktiviert werden.
Anlegen einer POU in der Implementierungssprache Anweisungsliste (AWL)
-
Selektieren Sie die Applikation im Gerätebaum.
-
Wählen Sie den Befehl „Projekt Objekt hinzufügen POU“.
Es öffnet sich der Dialog „POU hinzufügen“.
-
Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie die Implementierungssprache „Anweisungsliste (AWL)“.
Klicken Sie auf „Hinzufügen“.
CODESYS fügt die POU zum Gerätebaum hinzu und öffnet sie im Editor. Im Implementierungsteil ist bereits ein Netzwerk eingefügt.
Programmieren eines Netzwerks (beispielsweise einer ADD-Operation)
Voraussetzung: Eine POU (AWL) ist im Editor geöffnet und besitzt ein leeres Netzwerk.
-
Klicken Sie in die 1. Spalte der farblich markierten Zeile und geben Sie den Operator
LDein. -
Drücken Sie die Taste [Tab]
Der Cursor springt in die 2. Spalte
-
Geben Sie den ersten Summanden Ihrer ADD-Operation ein, zum Beispiel
6 -
Drücken Sie [Strg] + [Eingabe] oder wählen Sie den Befehl „FUP/KOP/AWL AWL-Zeile danach einfügen“
CODESYS fügt eine neue Anweisungszeile unterhalb ein. Der Fokus liegt in der ersten Spalte dieser Zeile.
-
Geben Sie
ADDein und drücken Sie [Tab]. -
Geben den 2. Summanden Ihrer ADD-Operation ein, zum Beispiel
12. -
Drücken Sie [Strg] + [Eingabe]
-
Geben den Operator
STein und drücken Sie [Tab]. -
Geben Sie eine Variable vom Datentyp
INTan, zum BeispieliVar.Das Ergebnis, im Beispiel
16, wird in deriVargespeichert.
Aufrufen eines Funktionsbausteins
Voraussetzung: Eine POU (AWL) ist im Editor geöffnet und besitzt ein leeres Netzwerk.
Im Deklarationsteil ist eine Variable mit Datentyp <Funktionsbaustein> deklariert,
beispielsweise C1:CTU;
-
Klicken Sie in die erste Spalte der farblich markierten Zeile und wählen Sie den Befehl „FUP/KOP/AWL Bausteinaufruf einfügen“.
Die Eingabehilfe öffnet sich.
-
Wählen Sie in der Kategorie „Funktionsbausteine“ oder in der Kategorie „Bausteinaufrufe“ den gewünschten Funktionsbaustein aus, beispielsweise den Zähler „CTU“ aus der Bibliothek „Standard“, und klicken Sie auf „OK“.
CODESYS fügt den ausgewählten Funktionsbaustein „CTU“ wie folgt ein:

-
Ersetzen Sie die Zeichenfolgen
???mit dem Variablennamen und den Werten oder Variablen für die Ein-/Ausgänge des Funktionsbausteins. -
Alternativ zum Einfügen des Funktionsbausteins über die Eingabehilfe können Sie den Aufruf direkt im Editor eingeben, wie im Bild bei Schritt 4 angezeigt wird.