In dieser Registerkarte des generischen Geräteeditors definieren Sie das Zugriffsrecht verschiedener Benutzergruppen (Clients) auf die einzelnen Symbolgruppen, die in der Steuerung verfügbar sind.
Voraussetzung: Auf dem Steuerungsgerät muss eine Benutzerverwaltung eingerichtet sein. Auf die Steuerung wurde eine Applikation geladen, für die im CODESYS-Projekt Symbolgruppen definiert wurden. Sie haben Zugangsdaten für das Einloggen auf der Steuerung.
Im Fenster „Symbolgruppen“ sind unterhalb des Knotens „Application“ alle Symbolgruppen aufgelistet, deren Definition mit der Applikation mit auf die Steuerung geladen wurde.
Im Fenster „Rechte“ erscheinen in einer Tabelle die in der Benutzerverwaltung der Steuerung definierten
Benutzergruppen. Wenn eine Symbolgruppe selektiert ist, sehen Sie das Zugriffsrecht
der jeweiligen Benutzergruppe auf die Symbole dieser Gruppe.
: Zugriff erlaubt,
: Zugriff nicht erlaubt. Sie können das Zugriffsrecht über einen Doppelklick auf das
Symbol ändern.
Über die Schaltfläche
kann die aktuelle Zugriffskonfiguration in eine xml-Datei gespeichert werden. Der
Dateityp ist „Gerätesymbolverwaltungsdateien (*.dsm)“. Über die Schaltfläche
können Sie eine solche Datei wieder von der Festplatte einlesen.