In dieser Registerkarte des generischen Geräteeditors können Sie einen Dateitransfer zwischen CODESYS (Host) und dem Steuerungsgerät durchführen. CODESYS stellt die Verbindung zur Steuerung automatisch für die Zeit des Dateitransfers her, wenn die Kommunikationseinstellungen korrekt sind und die Steuerung läuft.
Zugang zum Dateisystem des Hosts mit den Funktionalitäten eines standardmäßigen Dateimanagers |
|
„Speicherort“ |
Aktuelles Verzeichnis für den Dateitransfer auf der Hostseite |
|
Öffnet einen Dialog zum Anlegen eines neuen Verzeichnisses im eingestellten Pfad |
|
Löscht die ausgewählten Dateien oder Verzeichnisse |
|
Aktualisiert für den eingestellten Speicherort die Liste der Dateien und Verzeichnisse dort |
|
Kopiert die ausgewählten Dateien und Verzeichnisse ins jeweilige andere Dateisystem von Host und Laufzeitsystem Wenn eine Datei im Zielverzeichnis noch nicht vorhanden ist, wird sie dort neu angelegt. Wenn sie bereits vorliegt, wird sie überschrieben, außer sie ist schreibgeschützt. Dann wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.
|
Die Befehle „Datei auf Steuerung schreiben“ und „Datei von Steuerung laden“ sind standardmäßig in keinem Menü enthalten. Sie können sie mit Hilfe des Dialogs „Tools Anpassen“ aus der Befehlskategorie „Online“ in ein Menü einfügen.