Dieser Dialog ist für Testzwecke bestimmt. Werte sollten darin nur von Experten geändert werden.
In dieser Registerkarte des generischen Geräteeditors werden die gerätespezifischen Parameter in einer Tabelle angezeigt. Die Gerätebeschreibung legt fest, welche Parameter Sie in diesem Dialog bearbeiten können.
Durch einen Mausklick auf die Spaltenüberschrift können Sie die Einträge alphabetisch aufsteigend, absteigend oder in der Standardreihenfolge sortieren.
|
„Parameter“ |
Parametername, nicht editierbar |
|
„Typ“ |
Datentyp des Parameters, nicht editierbar |
|
„ Wert“ |
Zeigt zunächst den Standardwert des Parameters, direkt oder den entsprechenden Symbolnamen. Nicht editierbare Parameter sind hellgrau dargestellt. Wenn der Parameter editierbar ist, können Sie mit einem Doppelklick auf das Tabellenfeld ein Eingabefeld, eine Auswahlliste oder einen Dateiauswahl-Dialog öffnen und darüber den Wert ändern. |
|
„Standardwert“ |
Von der Gerätebeschreibung definierter Standardwert des Parameters, nicht editierbar |
|
„Einheit“ |
Maßeinheit für den Wert; Beispiel: "ms" für Millisekunden; nicht editierbar |
|
„Beschreibung“ |
Von der Gerätebeschreibung vorgegebene Kurzbeschreibung zum Parameter, nicht editierbar |