Funktion: Der Befehl öffnet einen Dialog, um das Gerät in den Ursprungszustand (Lieferzustand) zurückzusetzen. Dabei werden alle Applikationen, Bootapplikationen und remanente Variablen auf dem Gerät gelöscht. Je nach Version des Geräts kann in diesem Dialog eine Auswahl der zu löschenden Elemente getroffen werden. Wenn diese Elemente im Dialog abgewählt werden, werden sie beim Zurücksetzen nicht mit gelöscht und verbleiben auf der Steuerung. Standardmäßig sind alle Elemente ausgewählt und es wird alles gelöscht. Elemente die nicht zur Auswahl stehen werden in der Regel ebenfalls mit gelöscht.
Aufruf: Kontextmenü eines programmierbaren Geräts im Gerätebaum




HINWEIS

Wenn unter einer Steuerung eine Sicherheitssteuerung eingehängt ist, kann dieser Befehl die Kommunikationsverbindungen dauerhaft unterbrechen!
Betroffen sind Verbindungen der Sicherheitssteuerung zu anderen Sicherheitssteuerungen (über Safety-Netzwerkvariablen), zu Feldgeräten und zum Entwicklungssystem. Die sicheren Feldgeräte oder auch die andere Sicherheitssteuerung können als Reaktion in den sicheren Zustand gehen. Die Verbindung zum Entwicklungssystem ist nur dann betroffen, wenn die Sicherheitssteuerung über den Feldbus an die Hauptsteuerung angeschlossen ist.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Untergeordnete Sicherheitssteuerungen".
Was bei einem Neustart mit „Reset Ursprung Gerät“ passiert:
-
Alle Applikationen werden wie beim Befehl „Reset Ursprung“ zurückgesetzt
-
Alle Dateien, die vom Befehl „Reset Ursprung“ nicht erfasst werden, werden gelöscht (Dateien von Visualisierung, Alarme, Rezepturen, ...)
-
Die Benutzerverwaltung wird gelöscht
-
Alle Zertifikate, die aktuell vom Laufzeitsystem verwaltet werden, werden gelöscht
|
Hinweise zum Zurücksetzen des Geräts: Beim Zurücksetzen des Geräts werden auch die in diesem Dialog ausgewählten Objekte gelöscht. Wenn in diesem Dialog nicht alle angezeigten Objekte selektiert werden, können möglicherweise andere Objekte nicht mehr verwendet werden oder werden ebenfalls gelöscht. . |
|
|
„Löschen“ |
|
|
„Objekt“ |
Objekte, die vom „Löschen“ ausgenommen werden können. Die aufgelisteten Objekte sind abhängig von der Version der Steuerung. Ab Version 3.5.16.20 können folgende Objekte vom Löschvorgang ausgenommen werden:
|
: Das Objekt wird bei der Ausführung des Befehls