Funktion: Der Befehl bewirkt auf der Steuerung das Urlöschen der aktiven Applikation.
Aufruf: Menü „Online“
Voraussetzung: Die Applikation ist im Onlinebetrieb.




HINWEIS

Wenn unter einer Steuerung eine Sicherheitssteuerung eingehängt ist, kann dieser Befehl die Kommunikationsverbindungen dauerhaft unterbrechen!
Betroffen sind Verbindungen der Sicherheitssteuerung zu anderen Sicherheitssteuerungen (über Safety-Netzwerkvariablen), zu Feldgeräten und zum Entwicklungssystem. Die sicheren Feldgeräte oder auch die andere Sicherheitssteuerung können als Reaktion in den sicheren Zustand gehen. Die Verbindung zum Entwicklungssystem ist nur dann betroffen, wenn die Sicherheitssteuerung über den Feldbus an die Hauptsteuerung angeschlossen ist.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Untergeordnete Sicherheitssteuerungen".
Was bei einem Neustart mit „Reset Ursprung“ passiert:
-
Applikationscode wird gelöscht, die Applikation hat folglich keinen Zustand
-
Variablen werden gelöscht, die Werte gehen verloren
-
Retain-Variablen werden gelöscht, die Werte gehen verloren
-
Persistente Variablen werden gelöscht, die Werte gehen verloren
-
Haltepunkte, die im Code gesetzt waren, gehen verloren