Wenn unter der Standardsteuerung eine Sicherheitssteuerung hängt, laufen die Kommunikation mit dem Programmiersystem und der Datenaustausch über die Standardsteuerung. Die Ausführung von Befehlen, die die Standardsteuerung betreffen, können die Kommunikationsverbindungen der Sicherheitssteuerung unterbrechen. Hierzu finden Sie bei den jeweiligen Befehlen einen entsprechenden Hinweis.
Mögliche Unterbrechungen
-
Temporäre Unterbrechung: Während der Ausführung des Befehls (zum Beispiel Download) werden die Verbindungen mit der Sicherheitssteuerung zuerst unterbrochen, stehen danach aber automatisch wieder zur Verfügung. Wenn die Unterbrechungszeit zu lang ist, kann es zu sicherheitsgerichteten Reaktionen in den Ausgangsgeräten und verbundenen Netzwerkvariablen-Empfänger-Sicherheitssteuerungen kommen. Es müssen dann in der Sicherheitssteuerung die entsprechenden Kommunikationsfehler quittiert werden (falls dies nicht automatisch passiert), um die sicherheitsgerichteten Reaktionen zu beenden. Dies betrifft die Verbindung zu ihren Feldgeräten und Netzwerkvariablen-Empfänger-Verbindungen zu anderen Sender-Sicherheitssteuerungen. Im Fall einer angeschlossenen Sicherheitssteuerung mit Netzwerkvariablen-Sendern müssen die Kommunikationsfehler in den anderen Sicherheitssteuerungen quittiert werden.
-
Dauerhafte Unterbrechung: Die Ausführung des Befehls (zum Beispiel Löschen) führt zu einer Unterbrechung, die erst durch eine weitere Aktion (zum Beispiel Download) wieder beendet wird. Durch die Unterbrechung kann es zu sicherheitsgerichteten Reaktionen in den Ausgangsgeräten und verbundenen Netzwerkvariablen-Empfänger-Sicherheitssteuerungen kommen. Nach Beendigung der Unterbrechung müssen die entsprechenden Kommunikationsfehler in der Sicherheitssteuerung quittiert werden (falls dies nicht automatisch passiert), um die sicherheitsgerichteten Reaktionen zu beenden.
Bei einer untergeordneten Sicherheitssteuerung läuft das Routing über „<Name der SafetyApp>_Mapping“. Es kann unter gewissen Umständen vorkommen, dass diese Applikation für den Anwender im Gerätebaum sichtbar ist.




VORSICHT

Auf der Applikation „<Name der SafetyApp>_Mapping“ dürfen keine Befehle ausgeführt werden!