标志 
可视化管理器管理当前应用程序所有可视化显示类型的配置设置。
在应用程序下方插入可视化对象时,会自动插入该对象。双击后,会打开配置对话框,其中包含多个选项卡。
选项卡 "可视化管理器" - "设置
标志 
功能 :该选项卡包含适用于整个应用程序的所有可视化设置。
常规设置
|
“使用 unicode 字符串” |
|
|
“使用 CurrentVisu 变量” |
要求:应用程序包含一个可视化组件,可调用其他可视化组件。 示例
|
风格设置
“可视化样式编辑器(Visualization Style Editor)” 可生成新样式、进行检查并将其安装到可视化样式库中。
|
“选定风格” |
|
|
|
打开可视化样式库中已安装样式的选择列表。 |
|
“显示所有版本(仅供专家使用)” |
|
|
按钮 |
打开包含“可视化样式编辑器” 使用命令的选择列表。 |
|
“打开样式编辑器” |
“可视化样式编辑器” 将打开。 |
|
“创建和编辑衍生样式” |
“可视化样式编辑器” 打开对话框“创建新的可视化样式” 。对话框包含第一个配置步骤的设置。 要求:在“已选样式” 中选择了一种样式。 |
|
“复制并编辑所选样式” |
“可视化样式编辑器” 打开对话框“将现有样式作为副本打开” 。对话框包含第一个配置步骤的设置。 要求:在“已选样式” 中选择了一种样式。 |
|
“预览” |
显示的元素代表“所选样式” 中指定的样式。 |
语言设置
|
“选定语言” |
显示变量在可视化开始时使用的语言。 |
默认文本输入的设置
对于具有标准文本输入的元素,运行时会出现一个支持输入的对话框。您可以指定显示哪个对话框。
|
“Numpad” |
如果用户在运行时激活了数字输入框,该对话框将调用可视化功能。对话框表示数字键盘。默认值:“VisuDialogs.Numpad” |
|
“Keypad” |
如果用户在运行时激活文本输入框,该对话框会调用可视化功能。对话框代表键盘。预设“VisuDialogs.Keypad” |
|
“使用有限制的文本输入” |
要求:CODESYS TargetVisu 或CODESYS WebVisu 配置为显示类型,“标准文本输入” 为“键盘” 。然后,可视化系统支持在运行时通过键盘输入。因此,输入一般通过输入栏进行。
默认值:“VisuDialogs.TextinputWithLimits” 。此对话框显示数值范围,不接受超出这些限制的任何数值。 |
用户管理对话框的设置
|
您可以通过用户管理配置可视化。为此,请为元素配置一个输入,使用户管理对话框出现。为此, 您还可以使用其他可视化方式作为用户管理对话框。为此,您必须更改此处的默认设置。 |
|
|
“登录对话框” |
用户管理对话框,用于登录;通常要求输入用户名和密码。它出现在一个元素上的输入事件中,该元素会执行相应的操作“用户管理” ,操作“登录” 。 预设 |
|
“更改密码对话框” |
用户管理对话框,用于更改密码;通常要求输入当前密码和新密码。它出现在一个元素上的输入事件中,该元素会执行相应的操作“用户管理” ,操作“更改用户密码” 。 预设 |
|
“更改配置对话框” |
用户管理对话框,可更改用户管理配置,即显示当前用户配置并可进行更改。它出现在一个元素上的输入事件中,该元素会执行相应的操作“用户管理” ,操作“打开用户配置” 。 预设 |
'Additional settings'
|
“激活多点触控处理” |
有关要素
|
|
“激活半透明绘图” |
为此,您还可以在定义颜色时为透明度指定一个渐变值。透明度在“Transparency” 属性中定义。 前导字节在颜色变量中进行评估。 预设已激活。要求:创建新的可视化,显示类型可以半透明方式绘制。 |
|
“激活标准键盘处理” |
|
扩展设置
|
“可视化内存大小” |
运行时可视化分配的内存大小(以字节为单位)。预设“400000” |
|
“油漆缓冲区的大小(每个客户端)” |
可视化为每个显示变量分配并用于绘制操作的内存大小(以字节为单位)。预设“50000” |
|
“将可视化文件传输到 PLC” |
|
|
使用本地可视化文件 |
请注意:为了使可视化系统能够访问本地存储的文件,文件路径必须是relative 。对话框“项目 项目设置” 在选项卡“可视化” 中给出了路径。 请注意:图片的链接类型也必须是“链接到文件” 。链接类型在图像池中指定。 |
显示变量表示可视化类型,例如 WebVisu、TargetVisu。可视化客户端是当前连接的显示媒介。因此,可以并行连接多个浏览器(客户端)来显示类型 WebVisu。
|
“可视化客户端的最大数量” |
限制同时执行的可视化客户端数量。 如果配置的元素随显示变量的不同而变化,则必须限制显示变量的数量。CODESYS 可以使用系统变量 例如 要求:在项目中集成 小贴士您可以在CODESYS 商店中找到。例如 "全球客户管理器"。 |
|
“传输 svg 图像和转换后的图像” |
只有同时存在 WebVisu 和 TargetVisu 时,该选项才可见。它只涉及 svg 格式的图像。 如果 TargetVisu 控制器的设备描述不支持 svg(完整)格式,则该选项可用。
|
并非所有设置都能通过集成的CODESYS 可视化功能实现。
:可视化系统将字符串编码为 Unicode。
:选择列表只包含每个选定样式的最新版本和所有其他样式。如果已安装所选样式的更新版本,也会显示出来。
:将应用程序从可视化目录下载到控制器时,