您可以通过“颜色” 属性静态配置可视化元素的颜色,或通过“颜色变量” 属性动态分配应用程序变量。根据元素的不同,其他属性中也有颜色分配。例如,对于字体颜色,可在标注元素的“Text” 属性中提供。
要静态分配颜色值,可以使用属性编辑器中的颜色对话框,它提供了可供选择的调色板。
您可以将颜色指定为样式颜色。样式颜色是当前应用的样式中颜色定义的颜色名称。配置相应属性时,系统会提供一个可用样式颜色列表。我们建议您使用样式颜色 ,因为这样您就可以通过样式选择或样式定制集中更改颜色。您还可以打开“Color” 对话框,从调色板中选择数值。
此外,您还可以将元素的填充颜色定义为“梯度” 。然后,颜色会从初始颜色到最终颜色发生线性、径向或轴向变化。您可以在“梯度编辑器” 对话框中配置“梯度设置”。
设计带有样式颜色或固定颜色值的可视化元素




注意

通过样式颜色的颜色分配,可以轻松实现全局颜色更改。
要求:可视化编辑器已打开。
-
插入一些
Rectangle元素。 -
选择一个元素。
“Properties” 视图处于活动状态。
-
单击“颜色 正常状态 填充颜色” 属性。
出现一个列表框和
按钮。 -
为矩形指定样式颜色 。例如,从列表框中选择“Elementfillcolor” 。
-
在“颜色 正常状态 填充颜色 透明度” 属性中定义透明程度。使用滑块选择值“136” 。
-
选择另一个矩形。单击“颜色 正常状态 填充颜色” 属性。
出现一个列表框和
按钮。 -
为矩形指定固定颜色值 。单击
进行操作。“Color” 对话框将打开。
-
选择标准颜色或“Define Custom Colors(定义自定义颜色)” ,对选择进行微调。然后点击“OK” 。
颜色设置为固定值。颜色显示为一个小矩形。旁边还标有 RGB 值。
-
单击“Colors Normal state Fill color Transparency” 属性。
-
使用滑块选择值“136” 。
颜色是半透明的。
设计带有颜色渐变的可视化元素
要求:可视化编辑器已打开。
-
拖动“Rectangle” 元素到可视化界面。
-
选择“Colors 使用渐变色” 属性。
-
单击“Colors Gradient setting” 属性。
“梯度编辑器” 对话框打开。
-
定义元素的颜色渐变:
-
“梯度型” :“Radial”
-
“标准径向” :“中心”
元素的填充颜色会从白色径向变为黑色。

-
为彩色动画配置可视化元素
“颜色变量” 属性,某些元素可能具有该属性,用于制作元素的颜色动画。如果在这里分配一个变量,就可以在应用程序代码中对颜色变化进行编程,或者对用户输入进行配置,从而实现颜色变化。
您可以在 "动画可视化元素 "一章中看到一个示例。