要求:“激活默认键盘处理” 选项在“可视化管理器” 对象中激活。
默认键盘操作的快捷键使用户只需使用键盘即可操作可视化功能。响应用户输入的元素可以处理键盘事件,而不是鼠标事件。为此,您而不是 必须更改其输入配置。通用键盘快捷键受所有设备支持,并可在需要时在所有显示类型上使用。
|
键盘快捷键 |
|
|---|---|
|
[Tab] |
焦点跳转到下一个元素。 下一个响应配置或预设用户输入的元素将获得焦点。元素的顺序与元素添加到编辑器的顺序一致。 如果焦点元素是表格,那么表格左上角的单元格就是下一个焦点。之后,每个下一个单元格都被聚焦,直到所有单元格都被聚焦。同样,只有需要输入的单元格才会被聚焦。 如果被聚焦的元素是一个框架,那么引用的可视化元素就会被设置为该框架的下一个焦点。之后,每个下一个元素都被聚焦,直到所有元素都被聚焦。这里也适用于只关注需要输入的元素。 |
|
[Shift]+[Tab] |
焦点跳转到前一个元素。 在添加的顺序中,元素被聚焦在当前聚焦元素之前。因此,顺序与“Tab” 相反。 |
|
[箭头] |
焦点会跳转到箭头所指方向上的元素。 |
|
[Input] |
可视化系统会检测到聚焦元素上的输入,并触发输入操作。 |