Symbol: 
Funktion: Die Befehle öffnen die Registerkarte „Projekt Log“ oder „Log - <Objekt> “. In der Registerkarte wird die Versionsgeschichte des Projekts oder eines Objekts des CODESYS-Projekts angezeigt.
Aufruf:
-
Menü „Projekt SVN“
-
„Kontextmenü SVN“
Wenn Sie nichts oder den Basisknoten im Objektbaum selektiert haben, wird die Historie des gesamten Projekts dargestellt.(„Projekt-Log zeigen“). Wenn Sie ein oder mehrere Objekte selektiert haben, wird die Historie dieser Elemente angezeigt („Log zeigen“).
Es können gleichzeitig mehrere Registerkarten mit der Versionsgeschichte unterschiedlicher Objekte geöffnet werden.
Registerkarte 'Projekt-Log', Dialog 'Log - <Objekt>'
|
Oberer Bereich
|
Auflistung der Revisionen des Projekts oder der selektierten Objekte in den Informationen. Standardmäßig werden die ersten 100 Revisionen angezeigt. Für die Anzeige weiterer oder aller Revisionen stehen die Schaltflächen „Alle“ und „Nächste 100“ zur Verfügung. Im Kontextmenü jeder Revision stehen mehrere Befehle zur Verfügung. Diese Kontextmenübefehle werden weiter unten beschrieben. |
|
Mittlerer Bereich |
Anzeige der „Meldung“ der Revision, die im oberen Bereich selektiert ist. |
|
Unterer Bereich
|
Auflistung der Aktionen, die an den Objekten des Projekts in der selektierten Revision durchgeführt wurden: |
|
„Verstecke nicht verwandte geänderte Pfade“ |
|
|
„Bei Kopieren/Umbenennen anhalten“ |
|
|
„Filter/Bereich“ |
Öffnet den Dialog „Filter“ |
|
„Alle“ |
Alle Revisionen werden aufgelistet. |
|
„Nächste 100“ |
Die nächsten 100 Revisionen werden aufgelistet. |
|
„Bereich Revision“ |
Die angezeigten Revisionen können gefiltert nach „Head“, „Revision“ oder „Datum“ gefiltert werden.
„UTC-Zeit verwenden“: Anzeige des Datums in Weltzeit. Genauere Informationen finden Sie in der Beschreibung "Dialog 'Revsion auswählen'". |
|
„Meldung enthält“ |
Anzeige von Revisionslogs, die einen speziellen Text in der „Meldung“ enthalten |
|
„ Autor enthält“ |
Anzeige von Revisionslogs des angegebenen Autors |
|
„Pfad enthält“ |
Anzeige von Revisionslogs des angegebenen Pfads |
|
„Mit der Basis -Arbeitskopie vergleichen“ |
Vergleicht die ausgewählte Revision des Objekts mit der Basis-Arbeitskopie (ohne lokale Änderungen). |
|
„Mit Arbeitskopie vergleichen“ |
Vergleicht die ausgewählte Revision des Objekts mit der Arbeitskopie. |
|
„Mit Head-Revision vergleichen“ |
Vergleicht die ausgewählte Revision des Objekts mit der HEAD-Revision. |
|
„Mit vorheriger Revision vergleichen“ |
Vergleicht die ausgewählte Revision des Objekts mit der vorherigen Revision. |
|
„Objekt zu Revision aktualisieren“ |
Aktualisiert das Objekt auf die ausgewählte Revision. Hinweis: Änderungen des Projekts durch diesen Befehl können nicht übertragen werden. Für VSS Anwender: Dies ist vergleichbar mit dem Laden einer älteren Version ohne Auschecken. Um eine vorherige Übertragung rückgängig zu machen, muss der Befehl „Rückgängig zu dieser Revision“ verwendet werden. |
|
„Auf diese Revision zurücksetzen“ |
Setzt das Objekt auf die ausgewählte Revision zurück. Dieser Befehl hat keinen Einfluss auf das SVN-Projektarchiv, solange die Änderungen nicht übertragen werden. Intern macht SVN für alle Änderungen, die nach der angewählten Revision gemacht wurden, die Zusammenführungen rückgängig, um die Veränderungen der vorangegangenen Übertragungen zurückzusetzen. |
|
„Autor bearbeiten“ |
Öffnet einen Dialog zum Ändern des Autors der Revision. |
|
„Logmeldung bearbeiten“ |
Öffnet einen Dialog zu Ändern der Logmeldung der Revision. |
|
„Revisionseigenschaften“ |
Öffnet den Dialog „Revisionseigenschaften“, in dem die Eigenschaften angezeigt werden. In dem Dialog können Sie Eigenschaften „Hinzufügen“, „Entfernen“ und die Option „Binäre Eigenschaften zeigen“ aktivieren. |
|
„Branch/Tag aus dieser Revision erzeugen“ |
Erzeugt einen Zweig oder Tag von der ausgewählten Revision. |
|
„SVN-Projektarchiv durchsuchen“ |
Öffnet den Dialog „SVN-Projektarchiv-Browser“. |
|
„In Zwischenablage kopieren“ |
Kopiert Logdetails der ausgewählten Revision in die Zwischenablage. Dies sind die Revisionsnummer, Autor, Datum der Revision, Logmeldung und die Liste der geänderten Objekte für jede Revision. |
: Alle Änderungen dieser Revision, die keinen Bezug zum Objekt haben, werden ausgeblendet.