Symbol: 
Funktion: Der Befehle öffnet den Dialog „Projekt Log“ oder „Log - <Objekt> “, in dem die Versionsgeschichte des Projekts oder eines Objekts des CODESYS-Projekts angezeigt wird. Dort können Sie eine Revision wählen. Danach öffnet sich eine Registerkarte, die das Ergebnis des Vergleichs Ihrer Arbeitskopie mit der Revision anzeigt.
Aufruf: Kontextmenü „SVN“
Voraussetzung: Das Objekt ist versioniert,und hat keinen Konflikt.
Es können gleichzeitig mehrere Registerkarten mit dem Vergleich unterschiedlicher Objekte geöffnet werden.
Vergleich gemäß Objekttyp
Vergleich gemäß Objekttyp
Der Vergleichsdialog greift auf die Funktionalität des CODESYS-Befehls „Projekt Vergleichen“ zurück. Somit werden Objekte gemäß ihres Objekttyps verglichen.