Symbol: 
Funktion: Der Befehl öffnet eine Registerkarte, die das Ergebnis des Vergleichs Ihrer Arbeitskopie mit der HEAD-Revision anzeigt. Die HEAD-Revision ist die Revision, die zuoberst (Toplevel) im Zweig ist. Sie können dort selektiv Änderungen zurücksetzen, die auf der HEAD-Revision übertragen wurden.
Aufruf: Kontextmenü „SVN“
Voraussetzung: Das Objekt ist versioniert,und hat keinen Konflikt.
Es können gleichzeitig mehrere Registerkarten mit dem Vergleich unterschiedlicher Objekte geöffnet werden.
Vergleich gemäß Objekttyp
Vergleich gemäß Objekttyp
Der Vergleichsdialog greift auf die Funktionalität des CODESYS-Befehls „Projekt Vergleichen“ zurück. Somit werden Objekte gemäß ihres Objekttyps verglichen.
Siehe auch