Erstellen Sie ein Projekt mit nachfolgendem Programm PLC_PRG
:
PROGRAM PLC_PRG VAR iVar : INT; rSin : REAL; rVar : REAL; END_VAR iVar := iVar + 1; iVar := iVar MOD 33; rVar := rVar + 0.1; rSin := 30 * SIN(rVar);
-
Selektieren Sie im Gerätebaum die Applikation und fügen Sie mit dem Befehl „Projekt Objekt hinzufügen Visualisierung“ eine neue Visualisierung hinzu.
Der zugehörige Visualisierungseditor öffnet sich.
-
Fügen Sie im Gerätebaum unter „Applikation“ das Objekt „Visualisierung“ hinzu.
Eine leere Visualisierung erscheint.
-
Wählen Sie „Werkzeuge Spezielle Steuerelemente“.
-
Ziehen Sie das Element „Trace“ in den Visualisierungseditor.
Die Eigenschaften des Elements werden rechts angezeigt.
-
Klicken Sie auf das Symbol
in der Eigenschaft „Trace“.
Der Dialog „Tracekonfiguration“ öffnet sich.
-
Fügen Sie mit „Variable hinzufügen“ einen Eintrag in der Baumansicht der Tracekonfiguration hinzu und wählen Sie eine Projektvariable aus, beispielsweise
PLC_PRG.rSin
. -
Klicken Sie auf den obersten Knoten der Tracekonfiguration.
Rechts erscheint die Gruppe „Aufzeichnungseinstellungen“.
-
Wählen Sie bei der Einstellung „Task“ die Option
MainTask
aus.Tipp: Die Traceaufzeichnung und das zugehörige Programm sollten in der gleichen Task ausgeführt werden.
-
Klicken Sie auf „OK“.
Die Taskkonfiguration wird übernommen.
-
Selektieren Sie das Traceelement und wählen Sie den Befehl „Visualisierung Elemente für Tracesteuerung einfügen“.
Der Dialog „Traceassistent“ öffnet sich. Dort sind alle Steuerelemente standardmäßig aktiviert.
-
Beenden Sie den Dialog mit „OK“.
Die Steuerelemente werden zur Visualisierung hinzugefügt und die Steuervariablen deklariert. Dann werden die Steuerelemente und das Traceelement mit den Steuervariablen konfiguriert.
-
Laden Sie die Applikation auf die Steuerung und starten Sie sie.
Beispiel
Erfassen der sinusförmigen Daten der IEC-Variablen PLC_PRG.rSin
Das Programm PLC_PRG
läuft auf der Steuerung. Wenn Sie die Anleitung "Erste Schritte" ausführen, stellt
erscheint die folgende Bedienoberfläche:

Mit Klick auf eine die Schaltflächen können Sie nun die Traceaufzeichnung steuern.