Symbol:
, Tastaturkürzel: [Alt] + [F6]
Funktion: Der Befehl öffnet oder schließt die Registerkarte „Tastaturkonfiguration“ oberhalb des Visualisierungseditors.
Aufruf: Menü „Visualisierung“
Voraussetzung: Eine Visualisierung ist im Visualisierungseditor geöffnet und aktiv.
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'
Registerkarte 'Tastaturkonfiguration'
Symbol: 
Die Registerkarte enthält eine Liste mit Tastaturkürzel und ermöglicht deren Bearbeitung.
Ein Tastaturkürzel kann sich speziell auf ein Element beziehen. Dann erscheint die Konfiguration nicht nur hier, sondern auch unter der Eigenschaft „Eingabekonfiguration“ des zugeordneten Elements.
Ein Tastaturkürzel kann auch mehrere Konfigurationen haben. Wenn ein Tastaturkürzel mehrere Tastaturkonfigurationen hat, werden dessen Eingabeaktionen in der Reihenfolge ausgeführt, wie sie hier aufgelistet sind.
Hier sind nicht die Tastaturkürzel der Standardtastaturbedienung aufgelistet.
|
„Taste“ |
Taste, für die eine Tastaturkonfiguration definiert ist. Beispiel: [M] Hinweis: Die können die Taste mit [Strg], [Alt] und/oder [Umschalt] kombinieren. |
|
„Taste drücken“ |
Doppelklick: Auswahlliste mit allen Tasten erscheint. Hinweis: Wenn die Eingabeaktion sowohl beim Drücken ( |
|
„Umschalttaste“ |
|
|
„Strg“ |
|
|
„Alt“ |
|
|
„Aktionstyp“ |
Eingabeaktion Doppelklick: Auswahlliste mit Eingabeaktionen erscheint. Tipp: Eine Beschreibung zu den Eingabeaktionen finden Sie in Dialog „Eingabekonfiguration“ |
|
„Aktion“ |
Konfiguration der Eingabeaktion, die daneben ausgewählt wurde. Doppelklick: Ein Dialog, der entsprechend der Eingabeaktion variiert, öffnet sich. Er ermöglicht die Einstellungen benutzergeführt anzupassen. Tipp: Eine Beschreibung zu den Dialogen finden Sie in Dialog „Eingabekonfiguration“. Dort wird auf die gleiche Weise die Eingabeaktion konfiguriert. |
|
„Element-ID“ |
ID des Visualisierungselements, auf dem der Benutzer das Tastenereignis ausführen kann. Die ID ist nur relevant, wenn das Ereignis auch einem Element zugeordnet ist. Tipp: Die Zuordnung ID zu Elementname können Sie der Registerkarte „Elementliste“ entnehmen. |
|
„Zugriffsrechte“ |
Zugriffsrecht der Aktion pro Benutzergruppe Voraussetzung: Die Visualisierung verfügt über eine Benutzerverwaltung. |
|
|
Klick (auf das Symbol rechts der Liste) verschiebt die selektierte Zeile um eine Zeile nach unten. |
|
|
Klick auf das Symbol (rechts der Liste) verschiebt die selektierte Zeile um eine Zeile nach oben. |
|
Leere Zeile |
Ermöglicht, eine neue Tastaturkonfiguration hinzuzufügen. |
: Eingabeaktion wird ausgeführt, wenn ein Benutzer die Taste drückt.
: Eingabeaktion wird ausgeführt, wenn ein Benutzer die Taste loslässt.