Objekt: EtherCAT Slave
Die Registerkarte enthält die Slave-Parameter, die in der Gerätebeschreibungs-Datei definiert sind.
Wenn der Autokonfigurations-Modus des Masters aktiviert ist, werden die Parameter hier automatisch gemäß den Angaben aus der Beschreibungsdatei und der Netzwerk-Topologie eingestellt. Für Standardapplikationen ist es normalerweise dann auch nicht erforderlich, sie zu bearbeiten.
„Wert“ |
Nur wenige Parameter sind editierbar. Änderung ist nur wirksam, wenn Autokonfigurations-Modus deaktiviert ist. Grundsätzlich sollte der Anwender hier nichts verändern, da man damit eine ungültige Konfiguration erzeugen kann und der Slave nicht mehr in Operational geht. |
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'v