Objekt: EtherCAT-Master
Die Registerkarte enthält die Master-Parameter, die in der Gerätebeschreibungsdatei definiert sind.
Wenn der Autokonfigurations-Modus im Dialog „Master“ aktiviert ist, werden die Parameter hier automatisch gemäß den Angaben aus der Gerätebeschreibungsdatei und der Netzwerk-Topologie eingestellt. Im generischen Editor sollte nichts verändert werden, da hier eine ungültige Konfiguration eingestellt werden kann.
„Wert“ |
Editierbar, Änderung ist nur wirksam, wenn Autokonfigurations-Modus deaktiviert ist. Es hängt vom jeweiligen Parameter ab, ob die Änderung wirksam wird. |
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'