Objekt: EtherCAT-Slave
Die Registerkarte zeigt das Objektverzeichnis der ESI-Datei oder des Slaves.
Voraussetzung: Die Applikation befindet sich im Online-Betrieb. Die Experteneinstellungen des Dialogs „Slave“ müssen aktiviert sein und der Slave muss CoE unterstützen.
„Objekte lesen“ |
Das Objektverzeichnis wird einmalig gelesen. |
„Automatisch aktualisieren“ |
Die Objekte werden zyklisch gelesen. |
„Offline von ESI-Datei“ |
Der Dialog stellt den Inhalt des Objektverzeichnisses der Gerätebeschreibung dar. |
„Online vom Gerät“ |
Der Dialog stellt den Inhalt des Objektverzeichnisses des Geräts dar. In der ESI-Datei
muss |
„Flags“ |
|
„Typ“ |
Datentyp des Parameters |
„Wert“ |
Sie können diesen Wert durch einen Doppelklick in das Feld editieren. |
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'v