Diese Bibliothek enthält Bausteine zur Analyse von Ausdrücken. Wenn ein zusammengesetzter
Ausdruck den Gesamtwert FALSE hat, können diejenigen seiner Komponenten ermittelt werden, die
zu diesem Ergebnis beitragen. Im AS-Editor verwenden die Flags SFCErrorAnalyzation und SFCErrorAnalyzationTable diese
Funktionen implizit, um Transitionsausdrücke zu untersuchen. Die Flags liefern dann
die Bezeichner der Variablen, die zu einem Zeitüberschreitungsfehler beigetragen haben.
Sie behalten diese Information solange, bis sie explizit mit Hilfe des SFC-Flags SFCQuitError zurückgesetzt werden.
Ein Analysebaustein kann nicht über einen Pointer aufgerufen werden. Ein solcher Aufruf wird ignoriert. Rufen Sie den Baustein als Einzelinstanz auf.
Eine Beschreibung der Bibliotheksbausteine und ein Beispiel, wie die SFC-Flags in CODESYS die Analyseergebnisse anzeigen, finden Sie in der Dokumentation zur Bibliothek (Onlinehilfe, oder direkt im Bibliotheksverwalter).