Symbol: 
Das Objekt dient als Knoten für darunter liegende Datenquellen. Dabei muss wenigstens eine Datenquelle vorhanden sein. Eine Applikation mit Datenquellenverwalter kommuniziert mit entfernten Geräten.
Siehe auch
Befehl 'Objekt hinzufügen' > 'Datenquelle'
Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog „Datenquelle hinzufügen“.
Aufruf
-
Menü „Projekt“
-
Kontextmenü in der Ansicht „Geräte“ bei Perspektive CODESYS
-
Kontextmenü in der Ansicht „Datenquellen“ bei Perspektive „HMI“
Voraussetzung: Das Objekt „Datenquellenmanager“, dass Sie um eine Datenquelle erweitern wollen, ist selektiert.
Dialog 'Datenquelle hinzufügen'
|
„Name“ |
Beispiel: |
|
„Datenquellentyp auswählen“ |
Datenquellentyp, der zur Steuerungskonfigurationen passt, um eine Kommunikation aufbauen zu können.
|
|
„Hinzufügen“ |
Öffnet den Dialog „Datenquelle initialisieren - Anbietereinstellungen“. Der Inhalt des Dialogs hängt vom gewählten Datenquellentyp ab. |




HINWEIS

Die entfernte Steuerung sollte in Ausführung und die entfernte Steuerungsapplikation geladen und gestartet sein.
Dialog 'Datenquellenassistenten initialisieren - Anbietereinstellungen' (bei 'CODESYS Symbolic')
Die Einstellungen dieses Dialogs sind im Kapitel "Objekt 'Datenquelle' - Registerkarte 'Kommunikation" beschrieben.
Der Dialog dient der initialen Konfiguration der Verbindung, wenn Sie als Datenquellentyp „CODESYS Symbolic“ gewählt haben. Die Kommunikation erfolgt über Symbolisches Monitoring. Die Konfiguration kann danach im Editor der Datenquelle in der Registerkarte „Kommunikation“ bearbeitet werden.
Dialog 'Datenquellenassistenten initialisieren - Anbietereinstellungen' (bei 'CODESYS ApplicationV3')
Die Einstellungen dieses Dialogs sind im Kapitel "Objekt 'Datenquelle' - Registerkarte 'Kommunikation" beschrieben.
Der Dialog dient der initialen Konfiguration der Verbindung, wenn Sie als Datenquellentyp „CODESYS ApplicationV3“ gewählt haben. Die Kommunikation erfolgt über Adressmonitoring.
Dialog 'Datenquellenassistenten initialisieren - Anbietereinstellungen' (bei 'OPC UA Server')
Die Einstellungen dieses Dialogs sind im Kapitel "Objekt 'Datenquelle' - Registerkarte 'Kommunikation" beschrieben.
Der Dialog dient der initialen Konfiguration der Verbindung, wenn Sie als Datenquellentyp „OPC UA-Server“ gewählt haben. Die Kommunikation erfolgt über eine TCP-Verbindung.
Dialog 'Datenquellenassistenten initialisieren - Datenquellenvariablen durchsuchen'
Die Einstellungen dieses Dialgos sind in Kapitel "Objekt 'Datenquelle'" unter Überschrift "Dialog 'Variablen wählen'" beschrieben.
Funktion: Sie können aus den Variablen der entfernten Steuerung die Variablen für die Datenübertragung auszuwählen. Mit Klick auf „Beenden“ wird die Datenquelle initialisiert und die Datentypen und Variablen (Datenschnittstelle) werden unter dem Ordner „DataSources_Objects“ deklariert. Im Editor des Datenquellenobjekts können Sie die Einstellungen ändern.
Aufruf: Automatisch
Siehe auch