CODESYS bietet Ihnen die Möglichkeit, den Quellcode eines Projektes als Projektarchiv auf die SPS zu laden. Dieses Projektarchiv können Sie bei Bedarf wieder von der SPS zurück auf das Programmiersystem übertragen.
Voraussetzung: Die Verbindungseinstellung zu der betroffenen Steuerung ist konfiguriert.
Laden des Quellcodes auf die SPS
-
Wählen Sie den Befehl „Datei Quellcode Download“.
Es öffnet sich der Dialog „Gerät auswählen“.
-
Selektieren Sie die Steuerung, auf der Sie den Quellcode laden wollen. Klicken Sie auf „OK“.
CODESYS schreibt die Archivdatei
Archiv.prjauf die Steuerung.
Mit dem Befehl „Online Quellcode auf verbundene Steuerung schreiben“ können Sie den Quellcode direkt auf die verbundene Steuerung laden.
Laden des Quellcodes von der SPS
-
Wählen Sie den Befehl „Datei Quellcode aus Steuerung laden“.
Es öffnet sich der Dialog „Gerät auswählen“
-
Selektieren Sie die Steuerung, von der Sie den Quellcode laden wollen. Klicken Sie auf „OK“
Es öffnet sich der Dialog „Projekt extrahieren“.
-
Wählen Sie das Verzeichnis, in das Sie das Projektarchiv extrahieren wollen. Klicken Sie auf „Extrahieren“.
CODESYS extrahiert das Projektarchiv in das angegebene Verzeichnis.
-
Anschließend werden Sie gefragt, ob Sie das Projektarchiv öffnen wollen. Klicken Sie auf „Ja“.
Das Projekt wird geöffnet.
Siehe auch