Funktion: Der Befehl lädt den Quellcode eines Projektes, der als Projektarchiv auf der Steuerung liegt, aus der Steuerung.
Aufruf: Menü „Datei“
Voraussetzung: Der Netzwerkpfad zur Steuerung muss konfiguriert sein.
Nachdem Sie den Befehl ausgeführt haben öffnet sich eine Übersicht mit allen Geräten im Netzwerk. Aus dieser Übersicht wählen Sie die Steuerung aus. Danach öffnet sich der Dialog „Projektarchiv extrahieren“ mit Einstellungen zum Extrahieren.
Dialog 'Projektarchiv extrahieren'
Der Dialog zeigt den Inhalt des Projektarchivs. Sie können komplette Kategorien oder
einzelne Objekte der Kategorien durch Entfernen des Häkchens
von der Extraktion ausnehmen.
|
„In das Verzeichnis extrahieren, in dem das Archiv liegt“ |
Archiv wird im gleichem Verzeichnis extrahiert. |
|
„In folgendes Verzeichnis extrahieren“ |
Archivinhalt wird in den angegebenen Pfad extrahiert. |
|
„Erweitert“ |
Öffnet den Dialog „Erweitert“, in dem Sie definieren, wohin spezielle und zusätzliche Dateien des Archivs extrahiert werden. |
|
„Objekte“ |
Zeigt den Inhalt des Archivs in Objektkategorien strukturiert.
|
|
„Kommentar“ |
Kommentar, der während des Erstellens des Projektarchivs eingetragen wurde. |
|
„Extrahieren“ |
Wenn eine Datei, die extrahiert werden soll, den gleichen Namen trägt wie eine bereits
im Zielverzeichnis vorliegende, erscheint ein Warnhinweis mit der Frage, ob die lokale
Datei ersetzt werden soll. Die Antwort kann automatisch für alle weiteren Namenskonflikte
gültig gemacht werden. Dazu müssen Sie die Option |
: Objekt wird nicht extrahiert