Funktion: Der Befehl lädt den Quellcode eines Projektes als Projektarchiv auf die Steuerung.
Aufruf: Menü „Datei“
Voraussetzung: Der Netzwerkpfad zur Steuerung muss konfiguriert sein.
Nachdem Sie den Befehl ausgeführt haben öffnet sich eine Übersicht mit allen Geräten
im Netzwerk. Aus dieser Übersicht wählen Sie die Steuerung aus. Danach wird das Projektarchiv
Archiv.prj auf diese Steuerung geladen. Über den Befehl „Quellcode von Steuerung laden“ können Sie dann zu einem späteren Zeitpunkt den vollständigen Quellcode in Ihr CODESYS Entwicklungssystem laden.
Wenn Sie bereits mit einer Steuerung verbunden sind (Onlinebetrieb), steht Ihnen für diesen Vorgang auch der Befehl „Quellcode auf verbundene Steuerung schreiben“ zur Verfügung.