Mit dem AS-Editor programmieren Sie POUs in der IEC 61131-3 Programmiersprache "Ablaufsprache". Die Ablaufsprache (AS) ist eine grafisch orientierte Sprache, die es erlaubt, die chronologische Abfolge einzelner Aktionen in einem Programm zu beschreiben. Zu diesem Zweck werden die Aktionen, die eigenständige Programmierobjekte sind, den "Schritt"-Elementen zugeordnet. Der Ablauf der Abarbeitung der Schritte wird durch Transitions-Elemente gesteuert.
Siehe auch
-
Programmieren in Ablaufsprache (AS)