Der Deklarationseditor dient der Deklaration von Variablen in Variablenlisten und POUs.
Der Deklarationseditor bietet zwei mögliche Ansichten:
textuell,
tabellarisch.
Im Dialog „Tools Optionen Deklarationseditor“ definieren Sie, ob entweder nur die textuelle oder nur die tabellarische Ansicht verfügbar ist, oder ob Sie über die Schaltflächen am rechten Rand des Editorfensters zwischen den beiden Ansichten wechseln können.
Wenn der Deklarationseditor in Verbindung mit einem Programmiersprachen-Editor verwendet wird, erscheint er als Deklarationsteil im oberen Teil des Fensters einer POU.
Deklarieren im textuellen Deklarationseditor
Das Verhalten und das Aussehen des textuellen Editors konfigurieren Sie mit den Einstellungen im Dialog „Tools Optionen Texteditor“. Die Einstellungen betreffen Farben, Zeilennummern, Tab-Breiten, Einrückungen etc.. Es stehen die üblichen Windows-Funktionen zur Verfügung, gegebenenfalls auch die IntelliMouse-Funktionen.
Voraussetzung: Sie haben ein Programmierobjekt (POU, GVL oder NVL) eines Projekts geöffnet. Der Fokus ist im textuellen Deklarationseditor.
-
Geben Sie die Variablendeklarationen in korrekter Syntax ein. Über [F2] erhalten Sie den Dialog „Eingabehilfe“ zur Auswahl des Datentyps oder eines Schlüsselworts.
Deklarieren im tabellarischen Deklarationseditor
Im tabellarischen Deklarationseditor fügen Sie Variablendeklarationen in einer Tabelle mit den folgenden Spalten ein: „Gültigkeitsbereich“, „Name“, „Adresse“, „Datentyp“, „Initialisierung“, „Kommentar“ und „ Attribute“ (Pragmas).
Voraussetzung: Sie haben ein Programmierobjekt (POU oder GVL) eines Projekts geöffnet. Der Fokus liegt im tabellarischen Deklarationseditor.
-
Klicken Sie auf Schaltfläche
im Deklarationskopf oder wählen Sie den Befehl „Einfügen“ im Kontextmenü.CODESYS fügt eine neue Zeile für eine Variablendeklaration ein und das Eingabefeld für den Variablennamen öffnet sich.
-
Geben Sie einen gültigen Variablenbezeichner ein.
-
Öffnen Sie nach Bedarf die anderen Felder der Deklarationszeile mit einem Doppelklick und wählen Sie die gewünschten Angaben aus den Auswahllisten oder mit Hilfe der erscheinenden Dialoge.