-
Wählen Sie den Befehl „Datei Neues Projekt“ und dann die Vorlage „Projekte Standardprojekt“. Geben Sie einen Namen, beispielsweise
myProject, und einen Ablageort im Dateisystem ein.Der Dialog „Standardprojekt“ erscheint.
-
Wählen Sie aus der Liste bei „Geräte“ eines der Standardgeräte CODESYS Control Win V3 und bei „PLC_PRG in“ die Option „Strukturierter Text (ST)“. Klicken Sie dann „OK“.
In der Titelleiste des Programmiersystem-Hauptfensters erscheint der Projektname
myProject. Im Gerätebaum („Devices“) ist folgende Struktur angelegt:
Je nach ausgewählter SPS können auch noch zusätzliche Geräteknoten erscheinen.
Die SPS erscheint immer automatisch mit einem Unterknoten „SPS-Logik“ („PLC Logic“). Die Basisobjekte darunter sind: eine Applikation mit einem „Bibliotheksverwalter“ („Library Manager“) und einer „Taskkonfiguration“ („Task Configuration“). Die Taskkonfiguration definiert die Haupttask (
MainTask) für die Abarbeitung des Standardprogrammbausteins „PLC_PRG“.Der Bibliotheksverwalter enthält bereits die
Standard.librarymit Basisbausteinen wie Zählern, Timern, Stringfunktionen, die nachher zur Programmierung verwendet werden können.Wenn Sie nun „PLC_PRG“ mit fehlerfreiem Code füllen, können Sie diesen, ohne weitere Programmierobjekte zu benötigen, auf die Steuerung laden und zur Ausführung bringen.
Ab SP13 ist für ein neu angelegtes Standardprojekt automatisch die Projekteinstellung „Integritätsprüfung“ in „Projekt Projekteinstellungen Sicherheit“ aktiviert. Ausführliche Informationen, wie Sie Ihr Projekt schützen können, finden Sie im Kapitel "Projekt schützen und speichern".