Voraussetzung: Ein Projekt ist geöffnet. Mindestens der oberste Knoten „<Projektname>“ in der Ansicht „Geräte“ ("Gerätebaum") und in der Ansicht „POUs“ existiert.
Die folgende Anleitung zeigt einige Möglichkeiten beim Anlegen von Objekten im Projekt.
-
Selektieren Sie einen Eintrag im Gerätebaum oder im POUs-Baum, beispielsweise das Objekt „Application“.
-
Wählen Sie Befehl „Projekt Objekt hinzufügen“.
Abhängig vom ausgewählten Eintrag im Baum bietet CODESYS die passenden Objekte zur Auswahl an.
-
Wählen Sie beispielsweise das Objekt „POU“ und im daraufhin erscheinenden Dialog „POU hinzufügen“ den Typ „Programm“ mit Implementierungssprache „Strukturierter Text (ST)“ und Namen "
prog".Nach Klicken auf „Hinzufügen“ fügt CODESYS ein Programm-Objekt „prog“ im Gerätebaum unterhalb von „Application“ ein.
-
Selektieren Sie ein Objekt im Baum und wählen im Kontextmenü den Befehl „Eigenschaften“.
Der Dialog „Eigenschaften“ erscheint mit den objektrelevanten Kategorien. Wenn Sie eine Benutzerverwaltung verwenden, könnten Sie hier beispielsweise den Zugriff auf das Objekt einschränken.
-
Selektieren Sie einen Eintrag im Baum, unterhalb dessen Sie einen Ordner anlegen möchten, um in ihm bestimmte Objekte zu sammeln. Hinweis: Die Anordnung von Geräteknoten und Geräteobjekten können Sie nicht durch selbst angelegte Ordner strukturieren.
-
Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl „Ordner hinzufügen.“ und definieren im erscheinenden Dialog einen Namen für den neuen Ordner. Klicken Sie „OK“.
Der Ordner erscheint im Baum.
-
Selektieren Sie ein Objekt im Baum und verschieben Sie es durch Ziehen mit der Maus innerhalb des Baums an eine andere Position, beispielsweise in den Ordner.
-
Selektieren Sie kein Objekt im Gerätebaum, sondern setzen Sie den Fokus an eine beliebige freie Position in der CODESYS Oberfläche. Wählen Sie Befehl „Projekt Objekt hinzufügen“ und dann beispielsweise das Objekt „Textliste“.
Das Objekt „Textliste“ wird in der Ansicht „POUs“ eingefügt!