Eine Bootapplikation ist die Applikation, die automatisch gestartet wird, wenn die
Steuerung eingeschaltet oder gestartet wird. Dazu muss die Applikation auf der Steuerung
in einer Datei <Applikationsname>.app vorhanden sein.
Für jede auf der Steuerung laufende Applikation kann dort auch eine Bootapplikation abgelegt sein.
Standardmäßig erzeugt CODESYS die Bootapplikation automatisch beim Download einer Applikation und überträgt sie mit auf die SPS. Die Voreinstellungen zur automatischen Erzeugung liegen in den „Eigenschaften“ des Applikationsobjekts in Kategorie „Bootapplikation“. Beim Einloggen mit einer geänderten Applikation erhalten Sie aber immer nochmals die Möglichkeit, zu entscheiden, ob nun eine neue Bootapplikation erzeugt werden soll, oder nicht.
Außerdem können Sie im Onlinebetrieb jederzeit explizit eine (neue) Bootapplikation anlegen, über den Befehl „Online Bootapplikation erzeugen.“
Auch im Offline-Betrieb können Sie eine Bootapplikation erzeugen und lokal speichern. Diese Applikation können Sie dann mit externen Tools auf die Steuerung kopieren. Somit können Sie eine Applikation auf eine Steuerung übertragen, auch wenn keine Verbindung zu CODESYS besteht.
Bootapplikation auf der Steuerung automatisch und explizit erzeugen
Voraussetzung: Offline-Betrieb, Ihre Applikation ist fehlerfrei übersetzt. Die Verbindung zur Steuerung ist konfiguriert, die Steuerung läuft. Die Applikation ist die aktive. Folgende Schritte demonstrieren die Möglichkeiten:
-
Wählen Sie den Befehl „Online Einloggen“.
Auf der Steuerung wird die Boot-Applikationsdatei
<Applikationsname>.appangelegt, daneben die Prüfsumme der Bootapplikation<Applikationsname>.crc. -
Wählen Sie nun explizit den Befehl „Online Bootapplikation erzeugen“.
Die Dateien auf der Steuerung werden durch neue ersetzt.
-
Loggen Sie aus.
-
Verändern Sie die Applikation. Loggen Sie erneut auf die Steuerung ein.
Sie werden gefragt, ob ein Online-Change durchgeführt werden soll. Im gleichen Dialog sehen Sie die Option „Bootapplikation aktualisieren“. Standardmäßig ist sie deaktivert, die Voreinstellung kann in den „Eigenschaften“ des Applikationsobjekts in Kategorie „Bootapplikation“ verändert werden.
-
Lassen Sie die Option deaktivert und setzen Sie das Einloggen fort.
Keine neuen Boot-Applikationsdateien werden angelegt.
-
Loggen Sie wieder aus. Schließen Sie das Projekt. Stoppen Sie die Steuerung. Starten Sie die Steuerung erneut.
Auf der Steuerung läuft die oben angelegte Bootapplikation.
Sie können die Bootapplikation verschlüsselt auf der Steuerung ablegen. Die Einstellungen hierzu sind in den „Eigenschaften“ des Applikationsobjekts, Kategorie „Optionen Applikationserzeugung“ definiert.
Siehe auch
Bootapplikation im Offline-Betrieb anlegen
Voraussetzung: Offline-Betrieb, Ihre Applikation ist fehlerfrei übersetzt. Sie möchten für eine Applikation eine Bootapplikation erzeugen und im Dateiverzeichnis ablegen, um sie später mit Hilfe externer Tools auf die Steuerung zu bringen, ohne CODESYS zu benötigen.
-
Wählen Sie den Befehl „Online Bootapplikation erzeugen“.
Ein Dialog zum Angeben eines Speicherorts im lokalen Dateisystem erscheint.
-
Wählen Sie einen Ablagepfad und klicken Sie „Speichern“.
-
Wenn sich die Applikation seit dem letzten Erzeugen der Bootapplikation geändert hat, erscheint eine Abfrage, ob Sie einen neuen Code für die Bootapplikation verwenden möchten. Klicken Sie in diesem Fall auf „Ja“.
Der Dialog „Speichern unter“ erscheint.
-
Wählen Sie ein Verzeichnis aus und klicken Sie auf „Speichern“.
Im angegebenen Pfad wird die Boot-Applikationsdatei <Applikationsname>.app angelegt.
Sie werden gefragt, ob die Übersetzungsinformation für die Bootapplikation gespeichert werden soll.
-
Klicken Sie „Ja“.
Die Übersetzungsinformation wird als Datei
<Applikationsname>.compileinfoim Projektverzeichnis gespeichert. Sie ist beim nächsten Aktualisieren der Applikation Voraussetzung für einen möglichen Online-Change. Hinweis: Der Befehl „Erstellen Bereinigen“ löscht diese Datei.
Siehe auch
Hinweis für Verwendung mit CODESYS Control Win V3
Bei Verwendung einer CODESYS Control Win V3 muss zusätzlich der Name der Applikation in der Konfigurationsdatei (*.cfg) des Geräts enthalten sein.
[CmpApp] Application.1=MyApplication