Funktion: Die Einstellungen in dieser Registerkarte definieren, ob und wann aus der Applikation eine Bootapplikation erzeugt wird.
Voraussetzung: Das Gerät unterstützt die Einstellungen.
Aufruf: Applikationsobjekt selektieren, Kontextmenü „Eigenschaften“, oder Menü „Ansicht Eigenschaften“, Kategorie „Bootapplikation“.
|
„Bootapplikation implizit bei Download“ |
Beim Download der Applikation wird automatisch eine Bootapplikation erzeugt. |
|
„Bootapplikation implizit bei Online-Change“ |
Beim Online-Change wird automatisch eine Bootapplikation erzeugt. |
|
„Beim Schließen des Projekts an Bootapplikation erinnern“ |
Vor dem Verlassen des Projekts fragt CODESYS nach, ob die Bootapplikation(en) (neu) angelegt werden soll(en). |
|
„Bootapplikation nach Erzeugen verifizieren“ |
Nach dem Erzeugen der Bootapplikation wird mit einem unabhängigen Dienst geprüft, ob die Bootapplikation korrekt erzeugt wurde. |
Unabhängig von den hier definierten Voreinstellungen erhalten Sie beim Einloggen immer die Möglichkeit, explizit das Anlegen einer Bootapplikation anzustoßen.
Siehe auch