Symbol: 
Funktion: Der Befehl fügt einen Schritt und eine Transition vor der gerade selektierten Position ein.
Aufruf: Menü „AS“
Wenn Sie einen Schritt selektiert haben, fügt CODESYS eine neue Schritt-Transition-Kombination ein. Wenn Sie eine Transition selektiert haben, wird eine neue Transition-Schritt-Kombination eingefügt.
Der neue Schritt wird per Default Step<n> genannt. n ist eine fortlaufende Zahl, beginnend mit 0 für den ersten Schritt, der zusätzlich zum Initialschritt eingefügt wird. Die neue
Transition wird entsprechend per Default Trans<n> genannt. Sie können die Default-Namen direkt durch Mausklick auf den Namen editieren.