Symbol: 
Funktion: Der Befehl fügt einen Schritt und eine Transition nach der gerade angewählten Position ein.
Aufruf: Menü „AS“
Wenn Sie einen Schritt selektiert haben, fügt CODESYS eine neue Transition-Schritt-Kombination ein. Wenn Sie eine Transition selektiert haben, wird eine neue Schritt-Transition-Kombination eingefügt.
Der neue Schritt wird standardmäßig Step<n> genannt. n ist eine fortlaufende Zahl, beginnend mit 0 für den ersten Schritt, der zusätzlich zum Initialschritt eingefügt wird. Die neue
Transition wird entsprechend per Default Trans<n> genannt. Sie können die Default-Namen direkt nach Mausklick auf den Namen editieren.
Siehe auch