Symbol: 
Funktion: Der Befehl wandelt den gerade selektierten Schritt in einen Initialschritt um.
Aufruf: Menü „AS“
Wenn Sie den Befehl ausführen, verändert sich der Rahmen des Schritt-Elements in eine Doppellinie. Der Schritt, der zuvor Initialschritt war, wird automatisch zu einem "normalen" Schritt und wird mit einfachem Rahmen dargestellt.
Sie können die Eigenschaft „Initialschritt“ auch im Eigenschaften-Dialog eines Schritt-Elementes aktivieren oder deaktivieren, dabei passt CODESYS jedoch die Einstellungen der anderen Schritte nicht automatisch an.
Der Befehl kann nützlich sein, wenn Sie das Diagramm umstellen wollen. Wenn Sie ein neues AS-Objekt anlegen, enthält es automatisch einen Initialschritt, gefolgt von einer Transition (TRUE) und einem Sprung zurück zum Initialschritt.
Beachten Sie die Möglichkeit, im Online-Betrieb das Diagramm mit Hilfe der AS-Flags
SFCInit bzw. SFCReset auf den Initialschritt zurückzusetzen.
Siehe auch