Symbol:
Funktion: Der Befehl fügt einen Schritt nach der gerade selektierten Position ein.
Aufruf: Menü „AS“, Kontextmenü im AS-Editor
Der neue Schritt wird standardmäßig Step<n>
genannt. n
ist eine fortlaufende Zahl, beginnend mit 0
für den ersten Schritt, der zusätzlich zum Initialschritt eingefügt wird. Der Name
wird nach Mausklick auf den Namen editierbar.