Sie bearbeiten die Eigenschaften eines AS-Elements in der Ansicht „Eigenschaften“. Sie öffnen diese Ansicht mit dem Befehl „Ansicht Elementeigenschaften“. Es hängt vom gerade ausgewählten Element ab, welche Eigenschaften dargestellt werden.
Welche Eigenschaften neben dem Element im AS-Diagramm angezeigt werden, hängt von den Einstellungen in den SFC-Editor-Optionen, Registerkarte „Ansicht“ ab.
Allgemein
|
Eigenschaft |
Beschreibung Wert |
|---|---|
|
„Name“ |
Elementname, standardmäßig "<Element><fortlaufende Zahl>" , z.B. Schrittname "Schritt0", "'Schritt1", Verzweigungsname "Verzweigung0" etc. |
|
„Kommentar“ |
Elementkommentar (Text), z.B. "Zähler Reset". Sie können Zeilenumbrüche mit [Strg]+[Eingabe] eingefügen. |
|
„Symbol“ |
Für jedes AS-Element legt CODESYS eine implizite Variable an, mit dem gleichen Namen wie das Element. Konfiguration ob diese Flag-Variable in die Symbolkonfiguration exportiert werden soll und welches Zugriffsrecht für das Symbol in der Steuerung gelten soll.
|
Spezifisch
|
Eigenschaft |
Beschreibung Wert |
|---|---|
|
„Initialschritt“ |
Hinweis: Wenn Sie diese Eigenschaft für einen anderen Schritt aktiviert haben, muss sie für den Schritt, der die Eigenschaft vorher hatte, deaktiviert werden, um Übersetzungsfehler zu vermeiden. |
|
„Beim Kopieren duplizieren“ |
Diese Option ist für Schritte verfügbar, die eine Schrittaktion (Eingangsaktion, Hauptaktion oder Ausgangsaktion) enthalten, und für Transitionen, die mit einem Transitionsobjekt verknüpft sind.
|
|
„Zeiten“
|
Minimale Zeit, die der Schritt aktiv ist, auch wenn die nachfolgende Transition TRUE ist. Maximale Zeit, die der Schritt aktiv sein darf. Wird die Zeit überschritten, setzt
CODESYS die implizite Variable Zeitangaben gemäß der IEC-Syntax (z.B. t#8s) oder TIME Variable; Default: t#0s. |
|
„Aktionen“
|
Hinweis: Beachten Sie die Abarbeitungsreihenfolge. |
Mit Hilfe der entsprechenden impliziten AS-Variablen und -Flags können Sie Informationen zum Status eines Schritts oder einer Aktion oder zu Zeitüberschreitungen erhalten.
: Diese Option ist immer nur für den Schritt aktiviert, der gerade als Initialschritt
definiert ist. Standardmäßig ist dies der erste Schritt in einem AS-Diagramm.
: Beim Kopieren des Schritts oder der Transition wird für die zugehörigen Aktionen/Transitionen
die Verknüpfung zum jeweiligen aufgerufenen Objekt beibehalten. Es entstehen keine
neuen Objekte. Quelle und Kopien des Schritts oder der Transition rufen dieselbe Aktion/Transition
auf.