Funktion: Der Befehl verknüpft jede Schrittaktion oder Transition, die von einem Schritt oder einer Transition im AS-Baustein aufgerufen wird fest mit dem Aufrufer. Somit kann das Aktions- oder Transitionsobjekt nur noch von genau diesem einen Aufrufer aufgerufen werden (Pseudoeinbettung). Dies hat zur Folge, dass das Kopieren von Schritt- und Transitionselementen, die Aktionen oder Transitionen aufrufen, automatisch neue Aktions- oder Transitionsobjekte erzeugt. Der Implementierungscode wird jeweils kopiert.
Aufruf: Menü „AS“
Sehen Sie für Details zum Duplizierungsmodus die Hilfeseite zu den AS-Elementeigenschaften und die Anleitung zum Hinzufügen von Schrittaktionen.
Pseudoeingebettete Objekte können im der Ansicht „Geräte“ oder „POUs“ durch einen Befehl ausgeblendet werden.