Symbol: 
Funktion: Der Befehl entfernt einen Benutzer aus der Benutzerverwaltung auf dem Zielsystem (Gerät).
Aufruf: Menü „Online Sicherheit“
Voraussetzung: Sie sind als Benutzer auf dem Gerät eingeloggt.
Sie können die Gerätebenutzerverwaltung über die Registerkarten „Benutzer und Gruppen“ und „Zugriffsrechte“ des Geräteeditors verwalten. Die Befehle des Menüs „Online Sicherheit“ bieten Ihnen eine zusätzliche vereinfachte Möglichkeit, den Zugriff auf das Zielgerät zu schützen.
Der Befehl öffnet den Dialog „Gerätebenutzer entfernen“. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort des zu entfernenden Benutzers an und bestätigen mit „OK“.




VORSICHT

Nach dieser Aktion können Sie nicht mehr mit dem Konto des entfernten Benutzers einloggen! Wenn der Benutzer der einzige auf dem Zielsystem angegebene ist, erhalten Sie eine Meldung, dass dieser Benutzer nicht entfernt werden kann.