Symbol:
Funktion: Der Befehl ändert das Passwort für den gerade auf der Steuerung eingeloggten Benutzer.
Aufruf: Menü „Online Sicherheit“
Voraussetzung: Sie sind als Benutzer auf dem Gerät eingeloggt.
Der Befehl öffnet zur Definition eines neuen Passworts den Dialog „Passwort Gerätebenutzer ändern“. Sie müssen dazu auch das alte Passwort nochmals angeben.




HINWEIS

Nach Durchführen dieser Aktion können Sie sich mit dem vorherigen Passwort nicht mehr einloggen!
Bitte verwenden Sie immer ein starkes Passwort. Folgendes ist zu beachten:
-
Passwortlänge >= 8 Zeichen (am besten >= 12)
-
Groß- und Kleinschreibung verwenden
-
Ziffern einbauen
-
Sonderzeichen verwenden
-
Keine bestehenden Namen und leicht zu erratende Zeichenfolgen im Passwort verwenden (“123”, “abc”, “qwerty”, etc.)