Symbol: 
Funktion: Der Befehl definiert auf einfache Weise einen neuen Gerätebenutzer, der automatisch der Gruppe der Administratoren hinzugefügt wird.
Aufruf: Menü „Online Sicherheit“
Voraussetzung: Das Gerät unterstützt eine Gerätebenutzerverwaltung. Sie sind als Benutzer auf dem Gerät eingeloggt.
Sie können die Gerätebenutzerverwaltung über die Registerkarten „Benutzer und Gruppen“ und „Zugriffsrechte“ des Geräteeditors verwalten. Die Befehle des Menüs „Online Sicherheit“ bieten Ihnen eine zusätzliche vereinfachte Möglichkeit, den Zugriff auf das Zielgerät zu schützen.
Der Befehl öffnet den Dialog „Gerätebenutzer hinzufügen“. Darin legen Sie die Zugangsdaten des neuen Benutzers fest.
Der Dialog entspricht demjenigen, der auf der Registerkarte „Benutzer und Gruppen“ des Geräteeditors zum Hinzufügen eines neuen Benutzers verwendet wird.
Bitte verwenden Sie immer ein starkes Passwort. Folgendes ist zu beachten:
-
Passwortlänge >= 8 Zeichen (am besten >= 12)
-
Groß- und Kleinschreibung verwenden
-
Ziffern einbauen
-
Sonderzeichen verwenden
-
Keine bestehenden Namen und leicht zu erratende Zeichenfolgen im Passwort verwenden (“123”, “abc”, “qwerty”, etc.)




VORSICHT

Nach dieser Aktion können Sie nicht mehr mit leerem Benutzernamen und Passwort einloggen! Sie müssen sich das Passwort merken!