Funktion: Der Befehl öffnet den Standarddialog zum Speichern einer Datei im lokalen Dateisystem.
Der Filter ist auf das Dateiformat csv eingestellt. Nach Angabe eines Namens und Ablageorts speichert CODESYS die E/A-Abbildkonfiguration in eine csv-Datei mit dem Trennzeichen Semikolon.
Aufruf: Kontextmenü eines Geräteobjekts in der Ansicht „Geräte“.
Voraussetzung: Ein Geräteobjekt mit einer E/A-Abbildkonfiguration ist im Gerätebaum selektiert.
Parameternamen, die nicht eindeutig sind, werden in dieser Datei mit einer fortlaufenden
Nummerierung @<n> erweitert.