Funktion: Der Befehl übernimmt die vorbereiteten Parameterwerte in das Projekt.
Aufruf: Menü „CFC“
Voraussetzungen: Ein CFC-Editor ist aktiv. Parameterwerte von Funktionsbausteininstanzen wurden im Online-Betrieb geändert. Sie sind im Offline-Betrieb.
Wenn sich die Werte von Konstanten auf der Steuerung von den Werten in der Applikation unterscheiden, wird dies durch einen roten Stern rechts neben dem Parameterfeld gekennzeichnet. Durch den Befehl „Vorbereitete Parameterwerte übernehmen “ übernehmen Sie die Werte der Steuerung in Ihre Applikation.