通过选项卡“通讯设置”

通过“安全屏幕” in Automation Builder

安装可信证书
在 PLC 上使用证书时,确保 PLC 时钟设置为当前时间和日期。否则,证书不能用于确保协议的安全(另见⮫ “AC500 电池” 和⮫ “(S)NTP 客户端配置” )。
在尝试登录或将 PLC 设置为活动路径时,会弹出一个一次性窗口,要求您将 PLC 的证书添加到受信任的证书中:

信任 PLC 证书后,Automation Builder 和 PLC 之间的通信就加密了。
在“通讯设置” 页面上,通讯路径周围会有额外的黄线显示。