Wenn Sie einen Trend ausführen, gehen Sie am besten mit der Benutzerführung und der Hilfe des Trendassistenten vor.
Entwicklung einer Visualisierung mit Trend
-
Erstellen Sie ein leeres Standardprojekt und programmieren Sie mindestens eine Variable in
PLC_PRG
.PLC_PRG
deklariert und implementiert ist -
Fügen Sie das Objekt „Visualisierung“ in den Gerätebaum unter „Anwendung“ ein.
Es erscheint eine leere Visualisierung.
-
Öffnen Sie „ToolBox Spezielle Steuerelemente“.
-
Ziehen Sie das Element „Trend“ auf die Visualisierung.
Das Dialogfeld „Trendaufzeichnung“ mit den Aufzeichnungseinstellungen wird geöffnet.
-
Wählen Sie die Aufgabe, in der die Trendaufzeichnung ausgeführt werden soll.
Im Allgemeinen läuft die Trendaufzeichnung in der gleichen Task wie das Hauptprogramm, also PLC_PRG.
Wählen Sie daher
MainTask
. -
Fügen Sie mit „Add Variable“ eine Trendvariable hinzu und weisen Sie der Trendvariable eine IEC-Variable aus PLC_PRG zu.
-
Klicken Sie auf „OK“, um das Fenster „Trendkonfiguration“ zu schließen.
Unter dem „Trend Recording Manager“ befindet sich ein neu erstelltes Objekt "Trendaufzeichnung". Die aktive Visualisierung enthält ein „Trend“ Element, das ausgewählt ist.
-
Klicken Sie auf „Visualisierung Elemente zur Steuerung von Trendelementen einfügen“.
Das Dialogfeld „Trend Wizard“ wird geöffnet.
-
Standardmäßig sind alle drei Steuerelemente im Dialogfeld aktiviert. Klicken Sie auf „OK“, um das Dialogfeld zu schließen.
Die aktive Visualisierung enthält einen Trend mit Steuerelementen.
-
Setzen Sie die Anwendung, die die Trendobjekte enthält, auf aktiv.
-
Kompilieren Sie die Anwendung mit [F11].
-
Führen Sie den Befehl „Online Login“ aus.
-
Starten Sie die Anwendung mit [F5].
Die Zielvisualisierung wird angezeigt. Die Visualisierung enthält das Trenddiagramm mit dem Werteverlauf der Variablen. Die Bedienelemente ermöglichen Benutzereingaben.
Visualisierung des sinusförmigen Verlaufs einer IEC-Variablen
Die folgenden Objekte sind in dem Projekt implementiert:
-
PLC_PRG
-
Visualization_Trend1
-
VisuWithTrend
Das Programm PLC_PRG
läuft als Teil der Anwendung auf dem Steuergerät.
PROGRAM PLC_PRG VAR iVar : INT; rSin : REAL; rVar : REAL; END_VAR iVar := iVar + 1; iVar := iVar MOD 33; rVar := rVar + 0.1; rSin := 30 * SIN(rVar);
Visualization_Trend1
Visualization_Trend1
ist das Objekt, das die Konfiguration der Trendaufzeichnung enthält.

VisuWithTrend
VisuWithTrend
ist das Objekt, das den Trend anzeigt.
Die Visualisierung enthält vier Elemente: ein „Trend“ und drei Steuerelemente. Die Eigenschaften des Trends sind wie folgt definiert.
Eigenschaften |
Wert |
---|---|
„Trendaufzeichnung“ |
Visualisierung_Trend1 |
„Cursor anzeigen“ |
![]() |
„Tooltip anzeigen“ |
![]() |
„Rahmen anzeigen“ |
![]() |
„Datumsbereich-Auswahl“ |
|
„Zeitwähler“ |
|
„Legende“ |
|
VisuWithTrend
während der Laufzeit